+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

시차 - 정의

시차는 관찰 지점의 변화로 인해 먼 배경에 대해 관찰된 물체의 위치가 겉으로 보기에 변위되는 현상입니다. 이 효과는 서로 다른 두 위치에서 바라보는 물체의 화각 차이로 인해 발생하며 관찰 지점 사이의 거리에 비례하고 관찰자로부터 물체까지의 거리에 반비례합니다. 시차는 천문학, 측량, 정밀 기계 및 계기 광학 등 많은 기술 및 과학 분야에서 중요한 현상입니다.

천문학에서 삼각 시차는 지구가 공전 궤도의 반대편에 있을 때 6개월 간격으로 관측되는 먼 하늘 배경에 대한 별의 위치 변화 각도를 측정하여 가장 가까운 별까지의 거리를 결정할 수 있게 해줍니다. 파인더, 현미경 또는 아날로그 포인터와 같은 광학 기기에서는 측정 축에서 정확히 관측하지 않으면 시차 현상으로 인해 판독 오류가 발생할 수 있습니다. 오류를 최소화하기 위해 반투명 거울을 사용하거나 광학 장치를 적절히 보정하는 등 시차를 없애는 설계가 도입되었습니다.

컴퓨터 그래픽과 3D 시각화에서 시차 효과는 배경과 전경의 속도를 변화시켜 깊이감을 연출하는 데 사용됩니다. 디스플레이 기술 및 비전 시스템 로봇 공학 입체 시차는 이미지 깊이와 환경의 공간 표현을 재구성하는 데 사용됩니다. 기상학이나 해양학과 같은 자연 과학에서 시차 이동은 움직이는 물체의 위치를 정확하게 측정하는 데 사용됩니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기