+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
PCM(펄스 코드 변조)은 아날로그 신호](/kr/ko/news/library-articles/page/62242/) 를 디지털 변조 [하는 기술로, 지정된 간격으로 신호를 샘플링한 다음 각 샘플을 이진 코드로 표현하는 방식입니다. 아날로그 신호를 디지털 형식으로 변환하는 가장 기본적이고 널리 사용되는 방법 중 하나로, 통신 시스템, 오디오 녹음, 데이터 전송 및 디지털 신호 처리 등에 사용됩니다.
PCM 프로세스는 샘플링, 양자화 및 인코딩의 세 가지 주요 단계로 구성됩니다. 첫 번째 단계에서는 샘플링 주파수에 따라 아날로그 연속 신호를 고정된 간격으로 측정하며, 나이퀴스트 정리에 따르면 소스 신호의 최고 주파수 의 최소 두 배 이상이어야 합니다. 그런 다음 각 샘플을 양자화(즉, 고정된 레벨 세트에서 가장 가까운 값으로 반올림)하고 마지막으로 이러한 각 값을 비트 의 시퀀스로 인코딩합니다.
PCM은 비압축 기법으로, 데이터가 정보 축소 없이 완전한 디지털 형태로 기록됩니다. 따라서 원본 신호를 매우 충실하게 재현하지만 동시에 많은 양의 데이터를 생성합니다. CD-오디오 디스크와 같은 표준 애플리케이션은 44.1kHz와 16비트 해상도의 샘플링을 사용하므로 정확한 사운드 재구성이 가능합니다.
PCM은 샘플 간의 상관관계를 사용하여 전송되는 데이터의 양을 줄이는 DPCM(차등 PCM) 또는 ADPCM(적응형 차등 PCM)과 같은 보다 복잡한 신호 코딩 방법의 기반을 제공합니다. PCM은 디지털 전화(예: E1/T1 시스템), 오디오 및 비디오 산업, 의료 및 산업용 신호 녹음 및 전송 시스템에서 널리 사용됩니다. 이 변조의 결정론적 특성으로 인해 PCM으로 인코딩된 신호는 처리하기 쉽고 디지털 전송 채널의 노이즈에 강합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。