+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
PCMCIA(개인 컴퓨터 메모리 카드 국제 협회)는 모바일 컴퓨터용으로 개발된 확장 카드 인터페이스 표준으로, 카드의 물리적 디자인과 카드와 시스템 간의 통신 프로토콜을 모두 정의합니다. 이 기술은 1990년대 초 컴퓨터 및 주변기기 제조업체를 위해 같은 이름의 단체에서 도입되었습니다. 그 목표는 모바일 컴퓨터의 기능을 확장할 수 있는 범용적이고 컴팩트한 솔루션을 만드는 것이었습니다.
PCMCIA 카드는 PC 카드라고도 하며, 모양과 크기가 평면 신용카드와 비슷하고 68핀 커넥터가 장착되어 있어 노트북의 특수 슬롯에 직접 연결할 수 있었습니다. 이 표준은 주로 두께가 다른 세 가지 유형의 카드에 대해 플래시 메모리와 모뎀에서 네트워크 어댑터, SCSI 인터페이스, 디스크 컨트롤러 및 I/O 확장 에 이르기까지 다양한 장치를 지원하기 위해 제공되었습니다.
PCMCIA 기술은 ISA 버스와 이후 PCI, 자동 검색 및 구성 메커니즘(플러그 앤 플레이)을 제공하여 하드웨어 설치를 크게 간소화했습니다. 기술이 발전하고 더 높은 대역폭에 대한 요구가 증가함에 따라, 이 표준은 PCI 버스와 전기적으로 호환되는 32비트 버전의 PCMCIA인 CardBus와 PCI Express 및 USB 를 기반으로 하는 ExpressCard로 발전했습니다.
PCMCIA는 외부 주변 장치 없이도 다양한 작업에 유연하게 적용할 수 있어 모바일 컴퓨팅 개발의 역사에서 중요한 역할을 해왔습니다. 최신 설계에서는 USB 또는 통합 내부 모듈과 같은 더 작고 빠른 솔루션으로 대체되었지만, 수년 동안 노트북과 모바일 단말기의 기능을 확장하는 표준 방법으로 사용되어 왔습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。