+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
기학 은 기계 시스템에서 에너지를 전달하고 제어하기 위해 압축 가스(가장 일반적으로 공기)를 사용하는 기술 분야입니다. 탄성, 압축성 및 압력 하에서 에너지를 저장하는 능력( )과 같은 가스의 물리적 특성을 기반으로 합니다. 공압학은 액추에이터 드라이브, 산업 자동화 시스템, 자재 취급 시스템, 의료 기기 및 수공구 등에 사용됩니다.
기학 시스템의 기본 구성 요소는 압축 공기를 생성하는 압축기 와 작업 매체의 품질을 보장하기 위한 필터, 건조기 및 압력 레귤레이터를 포함한 공기 준비 장치입니다. 압축 공기에 의해 전달되는 에너지는 선형 및 회전 액추에이터, 공압 드라이브 또는 로봇 그리퍼 메커니즘을 통해 기계 작업을 수행하는 데 사용됩니다.
공압 시스템의 특징은 높은 동적 성능, 설계의 단순성, 사용의 안전성 및 유지보수의 용이성입니다. 반면 공압 기학은 공기의 압축 및 팽창 과정에서 불가피한 열 손실로 인해 에너지 효율이 상대적으로 낮다는 단점이 있습니다. 최신 공압 시스템은 첨단 비례 및 디지털 제어 기술을 사용하여 전기 제어 밸브(솔레노이드 밸브)와 상태 진단 시스템을 통합하여 정밀한 동작 제어를 가능하게 하고 전체 시스템의 신뢰성을 높입니다.
엔지니어링 실무에서 공압 및 유압은 유압 및 전기 오토메이션과 공존하여 복잡한 메카트로닉스 시스템을 형성하며, 작동 매체 선택은 장비의 힘, 속도, 정밀도 및 환경 조건에 대한 적용 요구 사항에 따라 달라집니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。