+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
병렬 연결( )은 회로(](/kr/ko/news/library-articles/page/61966/) )의 모든 요소( [)가 두 개의 공통점 사이에 연결되어 있고, 각 요소에 가해지는 전압이 동일한 전기 또는 전자 회로의 구성 방식입니다. 이 토폴로지에서 전류는 각 분기의 임피던스 또는 저항 에 따라 분배되며, 회로의 총 전류는 각 분기를 흐르는 전류의 합이 됩니다.
병렬로 연결된 저항기의 경우, 회로의 등가 전도도는 개별 저항기의 전도도의 합이므로, 회로에서 가장 작은 저항값에 비해 등가 저항이 감소하게 됩니다. 예: 축전기와 같은 리액턴스 소자의 경우, 회로의 거동은 유전율에 따라 달라지며, 이는 회로의 총 임피던스( ) 및 주파수 특성에 영향을 미칩니다.
병렬 토폴로지는 전력 분배 시스템에서 사용되며, 여기에서는 개별 소비자에 대한 중복성 및 독립적인 전력 공급을 제공하며, 전자 필터에서는 특정 신호 대역의 선택적 억제 또는 증폭을 가능하게 합니다. 전기화학 셀 로 구성된 시스템에서 병렬 연결은 개별 셀의 공칭 전압을 유지하면서 시스템의 총 에너지 용량을 증가시키며, 이는 에너지 저장 시스템 및 비상 전원 공급 장치에 적용됩니다.
병렬 시스템의 동적 분석에는 비균일 전류 분배, 자기 결합 및 기생 효과와 관련된 현상을 고려해야 하며, 이는 주파수 에 따라 제어되지 않는 임피던스 변화를 초래할 수 있습니다. 다중 분기 시스템에서는 전압을 안정화하고 에너지 효율을 향상시키기 위해 리액턴스 보상 기술과 능동 제어 시스템이 사용됩니다.
병렬 시스템 설계에서는 모든 분기에 대해 균일한 작동 조건을 보장하는 것이 중요하며, 이를 위해서는 전기적 파라미터의 정밀한 제어와 전도 비대칭성의 최소화가 필요합니다. 특히 고전류 응용 분야의 경우, 불균일한 전류 분배가 부품 과열 및 작동 특성 저하로 이어질 수 있습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。