+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
저항( )은 물질이나 전기 회로 소자가 전류의 흐름에 저항하는 능력을 나타내는 물리적 특성입니다. 기술적으로 말하면, 이는 줄의 법칙에 따라 전기 에너지를 열 에너지로 변환시키는 전기적 저항의 정도를 나타내는 척도입니다. 저항 값은 물질의 종류, 길이, 단면적 및 온도에 따라 달라집니다. SI 단위의 저항은 [옴(Ω)](/kr/ko/news/library-articles/page/61968/.
The phenomenon of resistance is associated with the interaction of free charge carriers, such as electrons 이며, 도체의 결정 격자 내 원자 배열로 인해 열 형태의 에너지 손실이 발생합니다. 물리적 특성이 안정적이고 온도가 일정할 경우, 전압과 전류의 관계는 선형적이며 오옴의 법칙으로 설명됩니다. 이 법칙에 따르면 저항은 전압과 전류의 비율입니다. 실제로 모든 요소가 선형적인 거동을 보이는 것은 아니며, 이러한 경우 비선형 동적 저항 또는 미분 저항이라는 용어가 사용됩니다.
저항은 전압 강하, 전력 분배 및 회로 안정성에 영향을 미치며, 전기 회로의 설계 및 분석에서 근본적인 역할을 합니다. 이는 주로 전류를 제한하거나, 전압을 분배하거나, 열을 발생시키거나, 임피던스를 일치시키는 데 사용되는 저항기와 같은 패시브 소자를 특성화하는 데 사용되는 핵심 매개변수 중 하나입니다. 또한 저항은 도체, 초크 또는 인쇄 회로 기판 레이아웃에서 원치 않는 요소로 나타나 손실을 유발하고 효율을 저하시킬 수 있습니다.
재료 과학의 맥락에서, 재료 고유의 매개변수인 저항률(resistivity) 개념을 통해 서로 다른 물질의 전도도를 비교할 수 있습니다. 구리나 은과 같이 저저항률(low resistivity)을 가진 재료는 우수한 전도체로 간주되는 반면, 절연체 는 높은 저항을 나타내며 전류의 흐름을 사실상 차단합니다. 전원 공급 장치 및 신호 전송 시스템에서 에너지 손실을 최소화하고 장치의 정상적인 작동을 보장하기 위해서는 저항을 고려하는 것이 필수적입니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。