+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

돌입 전류 - 정의

시동 전류는 전원을 켰을 때 전기 또는 전자 장치를 통해 흐르는 순간적으로 크게 증가하는 전류를 말합니다. 이 현상은 모터의 기계적 관성, 전원 공급 장치의 용량성 소자 충전 또는 변압기의 자기 코어 포화와 같은 시스템 작동 조건의 갑작스러운 변화로 인해 발생합니다. 돌입 전류의 값은 정격 전류를 몇 배 초과할 수 있으며 지속 시간은 부하의 특성 및 전원 매개 변수에 따라 달라집니다.

AC 전기 모터에서 돌입 전류는 제로 속도에서 고정자 권선 의 매우 작은 임피던스 로 인해 발생하므로 초기 시동 순간에만 전력 소비가 가장 큽니다. 속도가 증가하면서 역기전력이 발생하고 유효 전류가 작동 값으로 떨어지기 시작하는 것은 속도가 증가하면서부터입니다. 스위칭 전원 공급 장치 또는 컨버터와 같은 전자 장치의 경우 전류 스파이크는 종종 입력 커패시터의 충전 및 제어 회로의 초기화와 관련이 있습니다.

돌입 전류를 제어하는 것은 디바이스 자체와 전원 공급 인프라의 수명과 안정성을 보장하는 데 매우 중요합니다. 과도한 전류 펄스는 반도체 부품 손상, 기계적 스트레스, 과전류 보호 트리거 또는 전원 공급 장치 네트워크 성능 저하로 이어질 수 있습니다. 따라서 실제로는 소프트 스타트, 저항을 통한 사전 충전, 위상 제어 또는 인버터 사용 등 다양한 방법으로 돌입 전류를 제한하는 방법이 사용됩니다.

돌입 전류에 대한 정확한 분석은 전기 설비, 퓨즈 및 회로 차단기 선택, 산업 자동화 및 비상 전원 시스템의 에너지 관리 및 고장 예방과 관련하여 중요합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기