+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

휴전 전류 - 정의

정지 전류는 비신호 처리 상태, 즉 정지 조건에서 활성 부품 또는 전체 전자 회로를 통해 흐르는 최소 정전류입니다. 가장 일반적으로 선형 모드 또는 신호 버퍼로 작동하는 증폭기, 트랜지스터, 집적 회로 및 기타 장치를 나타냅니다. 입력 신호가 없을 때 시스템의 작동 지점을 결정하는 파라미터로 안정성, 선형성 및 에너지 효율에 중요한 역할을 합니다.

바이폴라 트랜지스터의 경우, 정지 전류는 일반적으로 신호 변조가 없을 때의 콜렉터 전류를 의미하며, 전계 효과 트랜지스터에서는 고정 게이트 전압에서의 드레인 전류를 의미합니다. 아날로그 증폭기의 경우, 적절하게 선택된 휴지 전류는 비선형 왜곡을 방지하고 전체 작동 범위에서 주파수 응답을 유지할 수 있게 해줍니다. 이 값은 편광 저항, 전류 소스 또는 자동 제어 회로와 같이 작동 지점을 설정하는 요소의 회로 설계 및 선택에 따라 달라집니다.

디지털 회로 또는 마이크로 컨트롤러의 경우 유휴 전류는 유휴 상태, 즉 장치가 논리 연산을 수행하지 않지만 활성 상태를 유지할 때 전원 공급 장치에서 소비하는 전류를 의미할 수 있습니다. 저전력 설계에서는 배터리 수명을 늘리고 열 손실을 줄이려면 이 매개변수를 최소화하는 것이 중요합니다.

신뢰성 및 열 방출의 관점에서 유휴 전류가 너무 높으면 부품이 불필요하게 가열되어 수명이 단축되고 성능 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 최적의 휴면 전류를 선택하는 것은 특히 오디오 증폭기, 아날로그 회로 및 휴대용 장치의 설계에서 신호 처리 품질과 에너지 효율성 사이의 절충안입니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기