+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

피르게미터 - 정의

피게오미터( )는 대기, 구름 및 지표면에서 방출되는 장파장 복사( ) 적외선 영역()의 복사량을 기록하기 위한 특수 측정 기기입니다. 총 태양 복사(단파장)를 측정하는 피라노미터( ) 와 달리, 피르게오미터는 일반적으로 4.5~50 마이크로미터 범위의 열 복사 영역에서 열 균형을 분석하도록 설계되었습니다. 이 매개변수는 기후 연구, 기상학 및 열 전달( ) 과 관련된 시스템의 에너지 분석에 있어 매우 중요합니다.

파이지미터의 작동 원리는 장파장 범위의 복사를 흡수하는 검은색 코팅으로 덮인 검출기에 도달하는 열 에너지 플럭스를 측정하는 데 기초합니다. 검출기는 일반적으로 열전 소자(thermoelectric element) 또는 볼로미터( ) 형태를 띠며, 그 표면과 온도가 알려진 기준체 사이의 온도 차이를 기록합니다. 결과적으로 발생하는 전압 신호는 입사 복사와 기기 자체에서 방출되는 복사 사이의 차이에 비례하므로, 최종 계산 시 기기의 자체 열 방출을 고려해야 합니다.

측정 정확도를 보장하고 단파장 복사의 영향을 제거하기 위해, 파이로게미터에는 선택된 파장 범위의 복사만 선택적으로 투과시키는 스펙트럼 필터나 광학 돔이 장착되어 있습니다. 또한 이 돔은 바람, 습도 또는 강수량과 같은 대기 조건의 영향으로부터 민감한 소자를 보호합니다. 더 진보된 모델들은 정밀도를 높이기 위해 내부 온도를 제어하는 능동 시스템과 보정 알고리즘을 사용합니다.

파이지오미터는 지구 에너지 균형 평가 시스템, 기후 모델, 야간 열 복사 시 복사 손실 측정, 지표면과 대기 간의 에너지 교환에 대한 대기 조건의 영향 연구 등에 사용됩니다. 기후 변화 및 건축 환경의 에너지 효율과 관련된 과정을 정확하게 모니터링해야 할 필요성이 대두됨에 따라 이러한 측정의 중요성은 점점 더 커지고 있습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기