+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
선형 레귤레이터(선형 안정기) 는 입력 전압 및 부하 변화와 관계없이 출력 전압을 일정 수준으로 안정화하는 데 사용되는 전자 회로입니다. 일반적으로 능동 소자(일반적으로 능동 범위 트랜지스터)를 통해 전류 흐름을 선형으로 조절하는 원리로 작동하며, 저항 을 부드럽게 변화시켜 출력 전압을 일정하게 유지합니다.
선형 레귤레이터의 기본 구성 요소는 전압 레퍼런스(기준) 회로, 에러 증폭기 및 레귤레이팅 소자입니다. 증폭기는 출력 전압을 기준값과 비교하고, 이를 기반으로 편차를 보정하기 위해 트랜지스터를 제어합니다. 이를 통해 공급 전압의 변동이나 연결된 부하의 변화에도 출력 전압이 안정적으로 유지됩니다.
선형 레귤레이터는 설계가 간단하고 노이즈가 적으며 동적 응답이 우수하여 아날로그 회로, 오디오 시스템, 측정 센서 또는 RF 컴포넌트와 같이 깨끗한 공급 전압이 필요한 애플리케이션에 특히 적합합니다. 그러나 입력 전압과 출력 전압 사이에 큰 차이가 있을 때 초과 에너지가 레귤레이터에서 열로 변환되어 에너지 효율이 낮다는 점이 큰 한계입니다.
선형 레귤레이터를 설계할 때는 트랜지스터 냉각 및 최대 전력 손실과 같은 열 측면을 고려해야 합니다. 적절한 방열판과 과부하 보호 기능을 사용하는 것은 시스템 작동의 신뢰성과 안전성을 위해 매우 중요합니다. 펄스 레귤레이터에 비해 선형 레귤레이터는 전자기 간섭이 적지만 높은 입력 전류와 전압에서 에너지 효율이 떨어집니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。