+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

자화 제거 - 정의

](/kr/ko/news/library-articles/page/69212/) 자화 제거( )는 강자성 물질의 자화를 감소시키거나 완전히 제거하는 과정으로, 이로 인해 해당 물질의 잔류 자화( [)가 현저히 약해지거나 사라지는 상태를 말합니다. 이 현상은 의도적으로 제어된 기술적 단계로 발생하거나, 반대 방향의 자기장, 퀴리 온도 로의 가열, 기계적 진동 또는 재료의 노화와 같은 외부 요인의 결과로 의도치 않게 발생할 수 있습니다.

물리학적으로 말하자면, 감자(demagnetisation)는 이전에 자기 모멘트가 동일한 방향으로 배향되어 있던 미세 영역인 자기 도메인의 무질서화를 수반합니다. 이 과정은 시간이 지남에 따라 진폭이 감소하는 교번 자기장을 가함으로써 실현될 수 있으며(감자법), 이는 도메인의 배열을 점차 소멸시키고 무작위적인 배향을 초래합니다.

디가우징은 재료 공학, 전기 기계 공학 및 전자 공학 분야에서 널리 사용됩니다. 산업 현장에서는 특히 가공이나 용접 후 강철 부품에 남아 있는 잔류 자기장을 중화시켜 강자성 이물질의 흡착, 센서 간섭 또는 전자기 간섭을 방지하는 데 활용됩니다. 오디오비주얼 및 컴퓨터 기술 분야에서는 과거에 자기 헤드와 CRT 모니터의 자화 제거를 통해 영상 간섭과 기록 오류를 제거하곤 했습니다.

계측 및 진단 관점에서 볼 때, 통제되지 않은 자화 제거는 영구 자석의 성능 저하, 측정 장비의 오류 또는 전기 기계의 효율 저하를 초래할 수 있습니다. 이러한 경우, 적절한 잔류 자화( ) 및 잔류 자화력(coercivity) 을 가진 재료를 사용하고, 원치 않는 외부 자기장의 영향을 차단할 수 있는 시스템을 설계해야 합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기