+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
퀴리 온도 는 강자성 물질이 자기적 성질을 잃고 상자성 상태로 변하는 특정한 온도 값이다. 이 현상은 원자들의 자기 모멘트가 가지던 정렬 구조가 붕괴되기 때문이며, 퀴리 온도 이하에서는 물질의 자발적 자화 가 발생한다. 이 한계점을 넘어서면 원자의 열 진동 에너지가 충분히 커져 스핀 상호작용을 방해하게 되며, 이로 인해 자기 도메인의 정렬된 배열이 붕괴된다.
퀴리 온도는 물질의 종류와 결정 구조에 따라 다르며, 특정 물질에 대해서는 그 값이 일정합니다. 철의 경우 약 770°C, 니켈은 358°C, 코발트는 1130°C입니다. 이 현상은 강자성체( ), 페라이트( ) 및 압전 재료에도 적용되며, 이 경우 퀴리 온도는 상전이 한계를 결정하며, 이는 자기 감수성이나 기계적 변형 하에서 전하를 생성하는 능력과 같은 기능적 특성에 중요합니다. 유전체 강유전체의 경우, 퀴리 온도는 강유전상에서 상전이로의 전환 시점을 결정하며, 이는 상대 전기 투자율 및 자발 분극의 변화에 영향을 미칩니다. 이 현상은 센서, 공진기, 세라믹 콘덴서 및 형상 기억 소재와 관련된 기술 분야에서 널리 활용됩니다. 퀴리 온도의 측정 및 제어는 전자 및 자석 소자 설계에 중요하며, 특히 재료 특성의 안정성이 시스템 성능에 결정적인 역할을 하는 경우에 더욱 그러합니다.
퀴리 온도의 개념은 고체의 자기적 특성에 대한 선구적인 연구를 수행하고 열적 자기 전이 현상을 최초로 기술한 피에르 퀴리의 이름을 따서 명명되었습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。