+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
RSSI(수신 신호 강도 표시, Received Signal Strength Indication) 는 통신 기기가 수신하는 무선 신호의 전력 수준을 나타내는 기술적 매개변수로, 일반적으로 데시벨(dB) 단위로 표시되며 (밀리와트(mW)를 기준으로 한 dBm). 실제적으로 이는 송신기에서 수신기로 전달되는 신호의 강도를 측정하는 지표이며, Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, GSM, LTE 또는 위치 기반 시스템과 같은 무선 시스템에서 연결 품질을 평가하는 데 사용됩니다.
RSSI는 균일한 척도를 가진 절대값이 아니라 상대적인 지표이며, 그 해석은 장비 제조업체와 무선 칩의 구현 방식에 따라 달라질 수 있습니다. 대부분의 경우, RSSI는 일반적인 척도(예: 0에서 100까지)상의 정수 형태로 표시되며, 값이 높을수록 신호가 더 강함을 나타냅니다. 저수준 시스템에서는 RSSI가 수신 회로의 전력 레벨에 해당하는 전압 값으로 변환되는 경우가 많습니다.
실제 응용 분야에서 이 매개변수는 범위 최적화, 최적의 전송 채널 선택, 로밍 액세스 포인트 전환, 그리고 무선 신호 기반 위치 추적 시스템의 보조 지표로 사용됩니다. 무선 통신의 물리 계층에서 RSSI를 사용하면 신호 레벨이 지정된 데이터 전송률( ) 및 간섭 내성을 보장하기에 충분한지 평가할 수 있습니다.
무선 시스템 공학의 관점에서, RSSI는 SNR(신호 대 잡음비), BER(비트 오류율) 및 채널 품질과 함께 여러 진단 매개변수 중 하나이며, 이 매개변수들을 종합하여 전송 조건을 평가하고 통신 프로토콜에 의한 적응형 결정을 내릴 수 있습니다. 모바일 네트워크나 IoT 와 같이 매우 동적인 환경을 가진 시스템에서, RSSI 값의 변동은 간섭, 신호 감쇠 및 물리적 장애물의 존재에 대한 중요한 정보원입니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。