+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
](/kr/ko/news/library-articles/page/69850/) 리렐턴스 전동기( )는 회전자가 자기 리렐턴스가 최소가 되는 방향으로 정렬되려는 힘( [)에 의해 토크가 생성되는 전동기의 한 종류입니다. 이 전동기는 자기 회로 내의 자기 저항 차이에 기반하여 작동하며, 회전자에 권선이나 영구 자석이 필요하지 않습니다. 대신, 로터는 구동 토크 생성에 유리한 방식으로 자속이 유도되도록 특수하게 형상화된 강자성 재료로 제작됩니다.
이 모터는 일반적으로 유도 전동기 에 사용되는 것과 유사한 고전적인 권선을 갖춘 고정자 에 의해 생성된 교번 자기장을 이용합니다. 이 기계의 작동 원리는 고정자가 생성한 자석 극에 대해 가장 낮은 릴루크턴스를 가진 회전자 부분이 주기적으로 끌려가면서 회전을 일으키는 것입니다. 이 움직임은 자기장의 변화와 동기화될 수 있어, 정밀한 제어가 필요한 응용 분야에 특히 적합한 설계를 가능하게 합니다.
릴루크턴스 모터는 네오디뮴 자석과 같이 고가의 재료를 필요로 하는 부품을 포함하지 않기 때문에, 단순하고 견고한 설계와 낮은 제조 비용이 특징입니다. 기타 SRM과 SynRM을 포함하여 이 기계의 다양한 변형들이 존재합니다. 전자는 매우 비선형적인 작동 특성을 가지며, 과부하 및 가혹한 작동 조건에 대한 높은 내성이 중요한 산업용 애플리케이션 등에서 주로 사용됩니다. 반면 후자는 더 높은 효율을 제공하며, 오토메이션 분야나 최신 펌프 및 압축기 등 에너지 효율이 높은 구동 시스템에 사용됩니다. 예: 자동화 분야나 최신 펌프 및 압축기 등 에너지 효율이 높은 구동 시스템에 사용됩니다.
정밀한 모터 제어가 필요하기 때문에, 대부분의 응용 분야에서는 로터 위치와 권선 전류를 제어하기 위해 첨단 인버터나 전자 장치를 사용해야 합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。