+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

소닉 모터 - 정의

소닉 모터 는 음파의 에너지를 이용하여 운동이나 토크를 발생시키는 기계 장치입니다. 이 유형의 모터의 작동 원리는 공명이나 음향 복사압과 같은 음향 현상을 이용하여 내부 구성 요소의 움직임을 유도하거나 작동 매체로 에너지를 전달하는 데 기반을 두고 있습니다. 기존의 전자기, 연소 또는 유압 엔진과 달리, 음향 엔진은 자기장, 연료 연소 또는 유체 압력을 사용하지 않고, 음향 주파수 범위 내의 정밀하게 제어된 기계적 진동 또는 초음파 를 이용합니다.

이 원리의 가장 일반적인 실제 적용 사례는 소위 초음파 모터로, 이는 압전 효과를 기반으로 작동합니다. 이러한 구조에서는 매우 고주파의 진동파가 발생하며, 이는 진동 요소의 표면에 미세한 움직임을 유발합니다. 이 움직임은 적절한 기계적 결합을 통해 선형 또는 회전 변위로 변환될 수 있어, 위치나 속도를 매우 정밀하게 제어할 수 있습니다. 이러한 유형의 모터는 높은 반응성과 저소음 작동을 보여주기 때문에, 소형 크기, 윤활유 불필요, 빠른 반응이 중요한 정밀 광학 기계, 마이크로 로봇 공학, 의학 및 오토메이션 시스템 등에서 사용됩니다.

'음향 모터(sonic motor)'라는 용어는 더 광범위하고 이론적인 뉘앙스를 지닐 수 있으며, 비접촉식 물질 이송 연구와 같은 개념적 또는 실험적 맥락에서 사용되기도 하지만, 기술적 실무에서는 주로 초음파 범위에서 작동하며 음향파 를 주요 구동 동력으로 사용하는 장치를 의미합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기