+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

섭씨 스칼레스 - 정의

섭씨 스칼레스( )는 물의 열적 특성을 바탕으로 한 미터법에서 온도를 나타내는 데 널리 사용되는 방식입니다. 이 스칼레스는 18세기 스웨덴의 천문학자 안데르스 셀시우스(Anders Celsius)에 의해 도입되었으며, 원래는 표준 대기압에서 측정된 얼음의 녹는점과 물의 끓는점 이라는 두 가지 기준점을 바탕으로 했습니다. 현대적 정의에 따르면, 이 온도 스칼레스는 SI 단위와 직접적으로 연결되어 있으며, 켈빈(K) 단위로 표현되는 절대 온도와 일치합니다.

섭씨 온도 스칼레스의 단위는 섭씨도(°C)이며, 기호 '°C'로 표기됩니다. 현재 섭씨 1도의 값은 켈빈 1도의 값과 동일하며, 영점 기준점의 이동으로 인해 0°C는 273.15 K에 해당합니다. 이러한 방식으로 섭씨 스칼레스는 열역학 물리학과의 일관성을 유지하며, 열 과정 분석에서 켈빈과 병행하여 사용할 수 있습니다. 이 척도는 0도가 열 에너지의 부재를 나타내는 것이 아니라 물의 빙점을 나타내기 때문에 소위 상대 척도로 분류됩니다.

섭씨 온도 척도는 과학, 산업, 기상학, 의학 및 일상생활에서 사용되며, 화씨 온도 척도 가 널리 사용되는 미국 을 비롯한 기타 국가를 제외하고는 전 세계 대부분의 국가에서 표준으로 채택되어 있습니다. 이 척도는 자연 현상에 대한 직관적인 연관성과 온도 차이에 대한 간단한 해석 덕분에 환경 조건과 기술 장비의 성능을 설명하는 데 특히 유용합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기