+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

화씨 스칼레스 - 정의

화씨 온도 스칼레스 는 18세기 독일 물리학자 다니엘 가브리엘 화씨(Daniel Gabriel Fahrenheit)가 개발한 온도 스칼레스입니다. 이 스칼레스는 물의 화학적 혼합물과 물질 상태의 특징적인 지점에 대한 관측을 바탕으로 정의되었으나, 현대적인 버전은 표준 대기압 하에서 물의 성질을 정밀하게 측정한 결과와 관련이 있습니다. 이 스칼레스에서 물의 빙점은 32°F이고 비등점은 212°F이며, 이 두 점 사이의 간격은 180도이다.

이 스칼레스의 온도 단위는 화씨(°F)이며, 기호 '°F'로 표기된다. 이 도(degree)는 섭씨도보다 작으며, 두 스칼레스 간에 값을 변환하려면 비율과 영점 기준점의 편차를 모두 고려한 공식이 필요합니다. 화씨 척도는 절대 온도 척도에 대해 비선형적인 것으로 간주되지만, 실제로는 기술 및 환경 응용 분야에서 충분한 정확도를 제공합니다.

이 체계는 현재 주로 미국과 기타 몇몇 국가에서 사용되며, 기상학, 건설 및 산업 , HVAC 분야에서 표준으로 기능합니다. 과학 및 공학 분야에서 섭씨 척도 와 켈빈 척도 가 전 세계적으로 지배적임에도 불구하고, 화씨 스칼레스는 이를 계속 사용해 온 지역에서 문화적, 기능적으로 여전히 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 일상적인 기상 조건에서 더 넓은 범위로 사용되도록 설계된 이 척도는 주변 온도의 변화를 설명하는 데 있어 더 높은 분해능을 제공합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기