+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

켈빈 온도계 (절대 온도계) - 정의

](/kr/ko/news/library-articles/page/61946/)켈빈 스칼레스(절대 스칼레스) 는 분자와 원자의 모든 열적 운동이 멈추는 이론적 지점인 절대 영도 를 기준으로 하는 절대 스칼레스입니다. 이 척도의 시작점인 0K는 분자의 운동 에너지 가 가능한 최소값에 해당하므로, 기준 물질의 물리적 특성에 영향을 받지 않는 척도가 되며, 이는 열역학 및 물리학에서 근본적인 기준 체계로 작용합니다.

켈빈 스칼레스의 정의는 열역학의 제2법칙 에 기초하며, 삼중점 과 물 273.16 K 에 대해 정규화되어 있습니다. 이 스칼레스의 단위는 켈빈(K) 이며, 이는 섭씨도(degree Celsius)와 크기가 같지만, 섭씨 척도 및 화씨 척도 와는 달리 음의 값을 포함하지 않아, [이상 기체](/kr/ko/news/library-articles/page/68960 /), 화학 반응 및 극저온 공정과 관련된 계산에서 온도를 일관되게 다룰 수 있게 해줍니다.

켈빈 온도 스칼레스는 과학 및 공학 분야에서 사용되며, 열전도도, 열복사 및 극한 조건 하에서 물질의 특성과 관련된 현상을 분석하기 위해 온도를 정밀하게 측정하는 것이 매우 중요합니다. 완전체 복사 이론에서, 켈빈 척도의 온도는 비엔의 법칙에 따라 전자기 복사 의 최대 방출 파장 과 슈테판-볼츠만 법칙에 따른 흑체 총 방출 전력을 결정합니다.

열 계측 및 정밀 열 측정 시스템에서 켈빈 스칼레스는 SI 단위계( [)의 기준( )으로 사용되며, 보즈-아인슈타인 응축 실험( )의 나노켈빈에서 플라즈마 물리학( )의 수백만 켈빈( ) 및 핵융합 연구( )의 열핵융합( )에 이르기까지 광범위한 온도 범위를 결정하기 위한 통일되고 국제적으로 인정받는 기준을 제공합니다.

재료 공학 및 역학 분야에서 켈빈은 온도가 반도체의 열팽창, 구조적 강도 및 전자적 특성에 미치는 영향을 파악하는 데 사용되며, 마이크로 및 나노기술 구조물 내의 열 전달 과정과 열적 효과를 모델링하기 위해서는 절대 온도 척도에서의 정확한 온도 측정이 필수적이다.

기본 물리 상수를 기반으로 한 켈빈의 정의 변경으로 인해 이 단위와 볼츠만 상수의 값 사이에 연관성이 도입되었으며, 이는 기준 물질의 물리적 특성에 대한 독립성을 제공하고 과학 연구 및 산업 응용 분야에서 온도 측정의 정밀도를 높입니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기