+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
플라즈마( )는 고체, 액체, 기체에 이은 물질의 네 번째 상태로, 양전하를 띤 이온 입자와 자유 전자가 존재하여 전도체 전기의 성질을 띠는 것이 특징입니다. 기체에 충분한 양의 에너지를 공급하여 원자 또는 분자로부터 전자가 분리되고 하전 입자와 중성 입자가 혼합되어 형성됩니다.
플라즈마에서는 전자기장과 강하게 상호작용하는 물질의 특징적인 여러 현상이 발생합니다. 전기를 전도하고, 전자기파를 발생시키고, 방사선을 방출하고, 외부 전기 및 자기장에 반응할 수 있습니다. 전하 운반체의 높은 이동성으로 인해 플라즈마는 높은 전기 전도성과 와전류, 파동 또는 대류 셀과 같은 공간 구조를 생성할 수 있는 능력을 발휘합니다.
이온화 정도와 밀도 및 온도에 따라 플라즈마는 전자와 이온 온도에 따라 고온(고에너지), 저온(저온), 균형 및 불균형으로 나뉩니다. 플라즈마는 별, 번개, 오로라, 전리층 등 자연에서 자연적으로 발생합니다. 인위적으로 생성된 플라즈마는 글로우 방전, 아크 용접, 플라즈마 엔진, 에칭 공정 마이크로일렉트로닉스, 플라즈마 램프, 핵융합로, 가스 살균 및 정화 장치 등 다양한 기술 응용 분야에서 사용됩니다.
플라즈마를 수학적으로 설명하려면 전기역학, 입자 동역학 및 복잡계 이론 방정식을 고려해야 합니다. 자기장이 있을 때 이온화된 유체의 거동을 설명하는 자기유체역학(MHD) 이론은 플라즈마 연구에서 중요한 역할을 합니다. 플라즈마는 열 평형 상태로 존재하거나 강하게 비고정 상태로 존재할 수 있어 기초 물리학 및 첨단 공학 모두에서 관심을 갖고 있습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。