+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

합병 - 정의

융합( )은 두 개 이상의 물체를 새로운 특성을 가진 단일 시스템으로 결합하는 과정으로, 다양한 과학 및 기술 분야에서 사용됩니다. 핵 물리학에서는 가벼운 원자핵이 결합하여 더 무거운 원자핵을 형성하는 반응과 함께 상당한 양의 에너지가 방출되는 것을 말합니다. 이 메커니즘은 높은 온도와 압력으로 인해 양성자 사이의 정전기 장벽을 극복할 수 있는 태양을 비롯한 별 내부에서 자연적으로 발생합니다.

엔지니어링 및 오토메이션에서 융합이라는 용어는 종종 더 정확하거나 완전한 정보를 얻기 위해 서로 다른 센서의 데이터를 통합하는 것을 의미합니다. 예를 들어 내비게이션 시스템의 데이터 융합은 GPS, 가속도계 및 자이로스코프 의 정보를 일관된 위치 해석으로 처리하는 것입니다. 이 접근 방식은 측정의 신뢰성을 높이고 단일 센서 노이즈 및 오류에 대한 견고성을 높입니다.

컴퓨터 과학에서 이 용어는 기타 무엇보다도 알고리즘 또는 데이터 구조의 맥락에서 사용되며, 종종 특정 계층, 우선순위 또는 일관성을 가진 정보 집합을 결합하는 것을 의미합니다. 또한 인공 지능 의 프로세스를 지칭할 수도 있습니다(예: 더 나은 결정이나 분류를 위해 서로 다른 모델이나 소스의 결과를 결합하는 것).

융합이라는 용어의 의미는 영역에 따라 다르지만 공통적인 요소는 여러 개의 입력을 하나의 더 복잡하거나 효율적인 결과로 변환하는 것으로, 종종 에너지, 정보 또는 물질의 처리와 관련이 있습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기