+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
안정기( )는 형광등, 나트륨등, 수은등 또는 메탈 할라이드 램프와 같은 방전 광원의 전원 공급 장치에 사용되는 전기 또는 전자 장치로, 작동 중 램프를 통과하는 전류를 조절하고 안정화시키는 역할을 합니다. 방전 램프( ) 에서는 점화 시 저항이 매우 낮아지는데 , 적절한 제어 없이는 전류가 과도하게 증가하여 결과적으로 광원이 손상될 수 있습니다. 안정기는 전류를 안전한 정격 값으로 제한하여 램프의 올바른 작동 조건과 수명을 보장합니다.
기존 방식에서는 안정기가 전자기 초크 형태였으며, 이는 자기 유도 특성을 통해 전류를 제한했습니다. 반도체 회로를 기반으로 한 현대식 전자식 안정기는 고주파로 작동하여 에너지 효율을 크게 향상시키고, 빛의 깜빡임을 줄이며, 사용 편의성을 높여줍니다. 또한 안정기는 부드러운 점등, 광도 제어, 조명 관리 시스템과의 통신과 같은 기능을 가능하게 합니다.
조명 기술 분야 외에도 '안정기'라는 용어는 기계 및 항공우주 시스템의 맥락에서도 사용되며, 이 경우 물체의 움직임이나 위치를 안정화시키는 요소를 의미합니다. 그러나 전기 공학 분야에서 안정기의 주된 역할은 여전히 램프를 보호하고 수명 주기 전반에 걸쳐 최적의 작동 조건을 보장하는 것입니다. 오늘날의 에너지 효율 기준은 고효율 안정기의 사용을 장려하여 에너지 소비와 온실가스 배출을 줄이는 결과를 가져오고 있습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。