+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
[ [승화(Sublimation) 는 물질이 액체 상태를 거치지 않고 고체 상태에서 직접 기체 상태로 변하는 상변화(phase transformation)](/kr/ko/news/library-articles/page/69474/) 과정입니다. 이 현상은 고체 물질의 포화 증기압이 녹는점 이하의 온도에서 주변 압력과 동일한 값에 도달할 때 발생합니다. 승화(sublimation)가 일어나려면 고체 상의 분자 간 응집력(cohesion)](/kr/ko/news/library-articles/page/69104/) 을 극복할 수 있는 충분한 열 에너지가 공급되어야 하며, 동시에 중간 액화 단계 없이 기체 상으로의 전환이 가능해야 합니다.
이 과정은 낮은 녹는점과 고체 상태에서 상대적으로 높은 증기압과 같은 특정한 물리화학적 특성을 지닌 일부 물질에서 나타납니다. 승화를 겪는 물질의 예로는 요오드, 드라이아이스(고체 이산화탄소), 장뇌 등이 있습니다. 산업 및 실험실 환경에서는 불순물이 일반적으로 승화되지 않고 고체 상태로 남아 있기 때문에, 승화 현상을 물질 정제 기술로 활용합니다.
열역학적 관점에서 승화는 1차 상전이로 설명되며, 이는 승화열(일정한 압력 하에서 물질의 단위 질량을 고체 상태에서 기체 상태로 변환하는 데 필요한 에너지)의 흡수( )를 수반한다( ). 기술적 응용 분야에서 승화는 승화 인쇄, 반도체 박막 제조 및 극저온 공정 기타 등에 사용됩니다. 자연계에서는 저온 조건 하의 수문 순환과 같이 얼음이나 눈이 직접 수증기로 변하는 자연적인 승화 과정을 관찰할 수 있습니다. 재료 공학 및 화학 분야에서 승화는 고체의 물리적 특성을 형성하고 증발 및 박막 증착 기술을 설계하는 데 중요한 역할을 합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。