+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

서미스터 - 정의

[서미스터 는 온도에 따라 저항값](/kr/ko/news/library-articles/page/62218/) 이 크게 변하는 반도체 전자 소자입니다. '서미스터'라는 명칭은 영어 'thermal resistor'에서 유래되었으며, 이는 주위 온도나 자체 온도의 변화에 반응하는 저항기라는 이 소자의 기능을 반영합니다. 일반적인 저항기와 달리, 서미스터의 저항 변화는 비선형적이며, 온도가 조금만 변해도 저항 변화가 매우 클 수 있습니다.

NTC 서미스터는 크게 두 가지 유형으로 나뉩니다. 온도가 상승함에 따라 저항이 감소하는 NTC(부정 온도 계수)와, 온도가 상승함에 따라 저항이 증가하는 PTC(양 온도 계수)가 있습니다. 서미스터에 사용되는 재료는 일반적으로 산화망간, 니켈, 코발트 또는 티타늄과 같은 금속 산화물로, 제조 과정에서 전도 특성이 정밀하게 제어됩니다.

NTC 서미스터는 일반적으로 온도 측정 및 제어 시스템, 온도 보정 시스템, 과전압( ) 보호 및 과전류( ) 돌입 전류 제한 장치 에 사용됩니다. 반면 PTC 서미스터는 독립형 과전류 퓨즈로서의 보호 기능과 전기 가열 시스템의 제어 요소로 사용됩니다.

서미스터의 성능 특성과 관련된 매개변수에는 저항 온도 계수, 작동 온도 범위, 시간 상수 및 공칭 저항값이 포함됩니다. 저항의 온도 의존성을 정밀하게 모델링하는 데는 종종 NTC 서미스터의 특성을 설명하기 위해 Steinhart-Hart 유형의 방정식이나 지수 함수를 사용합니다. 고정밀 측정이 필요한 응용 분야에서 서미스터는 신호 조정 회로에 통합되어 응답 선형화를 제공하고 감지 시스템의 정확도를 향상시킬 수 있습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기