+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

온도계 - 정의

온도계( )는 온도의 변화가 부피, 저항, 압력, 복사 또는 열전 전압과 같은 다른 물리량의 측정 가능한 변화를 일으키는 물리적 현상을 이용하여, 물체, 물질 또는 환경의 온도를 측정하는 측정기입니다. 이는 생명 과학, 공학, 의학 및 일상생활에서 사용되는 기본적인 측정 도구 중 하나입니다.

온도계의 구조와 작동 원리는 사용된 온도 감지 메커니즘에 따라 달라집니다. 고전적인 액체 온도계는 모세관 내 액체(예: 수은 또는 알코올)의 팽창을 이용하는 반면, 전자식 시스템은 저항 센서(RTD), 서미스터 또는 열전대를 사용하여 측정합니다. 이러한 각 방법은 온도 변화를 전기적, 기계적 또는 광학적 신호로 변환하여, 이를 추가로 처리, 기록 또는 디스플레이할 수 있게 합니다.

기타 온도계들은 용도와 표준에 따라 다양한 단위로 보정될 수 있으며, 가장 일반적인 단위는 섭씨(°C), 화씨(°F) 또는 켈빈(K)입니다. , 높은 측정 정확도와 재현성을 확보하려면 비선형 현상, 주변 환경 조건의 영향, 그리고 습도나 압력 등 다른 변수의 영향에 대한 적절한 보정을 고려해야 합니다.

현대 시스템에서 온도계는 종종 마이크로프로세서, A/D 변환기 및 통신 인터페이스와 연동되는 대규모 측정 및 제어 시스템의 일부로 사용됩니다. 설계에 따라, 온도계는 현장 또는 원격 측정이 가능하며, 접촉식 또는 비접촉식(예: 의 적외선 온도계)으로 작동하고, 실시간으로 동적인 온도 변화를 처리할 수 있습니다.

온도계의 응용 분야는 산업 공정 제어, 과학 연구, 환경 모니터링에서 가정용 및 임상용에 이르기까지 다양하여, 현대 측정 기술에서 없어서는 안 될 부분으로 자리 잡고 있습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기