+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

댐핑 - 정의

감쇠( )란 진동, 파동 또는 신호가 시간이나 공간을 통해 전파되면서 진폭이 점차 감소하는 물리적 현상을 말합니다. 이 과정은 에너지 손실이 발생하기 때문이며, 시스템의 유형과 전송 환경에 따라 기계적, 전기적, 열적 또는 재료적 손실로 나타날 수 있습니다. 기술적 용어로 감쇠는 에너지 소멸의 효율을 나타내며, 동적, 음향, 전자 및 광학 시스템 분석의 핵심 매개변수 중 하나입니다.

전기 공학( ) 및 통신 분야에서 감쇠는 전송선로, 케이블, 도파관(waveguide), 광섬유(optical fibre) 또는 기타 패시브 소자(Passives element)를 통해 신호가 전송되는 동안 발생하는 신호 전력 손실을 의미합니다. 이는 일반적으로 데시벨(dB) 단위로 입력 전력과 출력 전력의 비율로 표현되며, 주파수, 전송 경로의 길이 및 매체의 특성에 따라 달라집니다. 감쇠는 신호 품질, 전송 범위 및 디지털 시스템에서 증폭기나 신호 재생의 필요성에 상당한 영향을 미칩니다.

역학 및 음향학 분야에서 감쇠는 마찰 , 점성 저항, 탄성 재료의 손실 또는 기계적 에너지의 열로의 변환을 통해 진동 에너지를 소산시키는 시스템의 능력을 설명한다. 공진 시스템에서 감쇠 계수는 자유 진동의 소멸 속도를 결정하며 공진 대역폭을 결정합니다. 이는 감쇠 시스템, 측정 시스템, 기계 구조물 및 음향 인클로저의 설계에 있어 핵심적인 중요성을 가집니다.

또한 감쇠는 소음을 줄이거나, 오버드라이브를 방지하거나, 장비를 보호하거나, 주파수 응답을 형성하기 위해 감쇠기, 필터 또는 임피던스 매칭 회로 등에서 예: 의도적으로 도입된 시스템 특성일 수도 있습니다. 공학 응용 분야에서 감쇠의 모델링과 제어는 안정성 분석과 시스템 성능 최적화 모두에서 중요합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기