+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
접합 전계 효과 트랜지스터 (JFET)는 유니폴라 트랜지스터 계열에 속하는 반도체 소자로, 전계를 이용하여 전류 흐름을 제어하는 원리로 작동합니다. 바이폴라 트랜지스터와 달리, JFET는 전압 제어형이며 전도 현상을 주도하는 전하 운반체는 단일 유형의 전하, 즉 n형 구조에서는 전자와 p형 구조에서는 정공이다.
JFET 구조는 드레인(D)에서 소스(S)로 전류가 흐르는 반도체 채널과, 채널과 p-n 접합을 형성하는 게이트 전극(G)으로 구성됩니다. 정상적인 조건에서 채널은 전도성이 있으며, 게이트에 음전압을 인가하면(n형 JFET의 경우) 장벽층이 팽창하고 채널의 유효 단면적이 감소합니다. 이는 드레인 전류를 감소시키는 효과를 가져옵니다. 게이트 전압이 소위 컷오프 전압에 도달하면 채널이 완전히 차단되고 전류 흐름이 중단됩니다.
JFET의 특징은 p-n 접합의 게이트가 음극으로 편향되어 사실상 전류를 거의 끌어들이지 않기 때문에 발생하는 높은 입력 임피던스입니다. 이러한 특성 덕분에 이 유형의 트랜지스터는 저전력 신호 증폭기 입력 회로, 선택 회로 및 아날로그 필터에 이상적입니다. 또한 저잡음 플로어(low noise floor)를 특징으로 하며, 이는 오디오 및 계측 회로에서 중요한 요소입니다.
JFET는 광범위한 파라미터 범위에서 선형적으로 작동하며, 그 전류-전압 특성은 채널의 길이와 폭, 게이트 전압의 값에 따라 달라집니다. 최대 드레인 전류, 차단 전압 또는 채널의 드레인-소스 저항( ) 과 같은 파라미터가 특정 전자 회로에서의 적용 분야를 결정합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。