+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
[배리스터( )는 인가된 전압에 따라 저항값( )이 동적으로 변화하는 비선형 저항 소자입니다( ). 배리스터의 주요 역할은 낙뢰, 스위칭 과전압 또는 전력망의 급격한 전압 변화와 같은 과전압( )으로부터 전자 및 전기 시스템을 보호하는 것입니다(). 배리스터의 전압-전류 특성은 매우 비선형적입니다. 정상 작동 전압에서는 저항이 매우 높지만, 특정 전압 임계값을 초과하면 저항이 급격히 감소하여 큰 전류가 흐르게 하고, 보호 대상의 전압을 제한합니다.
가장 일반적으로 사용되는 배리스터는 비스무트나 망간과 같은 추가 도판트로 결합된 미세한 산화아연(ZnO) 입자로 만들어진 금속 산화물 배리스터(MOV - Metal-Oxide Varistor)입니다. MOV의 미세 입자 구조는 수많은 입자 커넥터를 형성하며, 이것이 비선형 효과를 일으키는 원인이 됩니다. 배리스터 내의 전류 전도는 입자 간 인터페이스에서 터널링 및 열 방출 과정을 통해 이루어지며, 이를 통해 서지 펄스를 빠르고 효율적으로 흡수할 수 있습니다.
배리스터는 스위칭 전원 공급 장치, 모터 제어 시스템, 통신 시스템, 측정기 및 중전압 및 고전압 전력망의 보호에 널리 사용됩니다.](/kr/ko/news/library-articles/page/69870/). 적합한 배리스터를 선택하는 것은 클램핑 전압, 펄스 에너지, 응답 시간 및 반복 과전압을 억제하는 능력 과 같은 매개변수에 따라 달라집니다. 배리스터의 수명은 흡수된 펄스의 횟수와 에너지와 직접적인 관련이 있으므로, 매우 중요한 응용 분야에서는 이중화 솔루션과 배리스터 모니터링 시스템이 사용됩니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。