+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

과전류 차단기(회로 차단기) - 정의

회로 차단기( )는 특정 전류 값을 초과할 경우 회로의 전류 흐름을 자동으로 차단하도록 설계된 기계식 보호 스위치입니다. 이 장치의 기능은 케이블의 과열, 장비 손상 또는 화재로 이어질 수 있는 과부하 및 단락의 영향으로부터 전기 설비, 소비자와 사용자를 보호하는 것입니다. 과전류 회로 차단기는 퓨즈와 유사한 보호 기능을 갖추고 있지만, 트립 후 반복적으로 재작동할 수 있어 작동 및 유지보수가 용이합니다.

과전류 회로 차단기의 핵심 설계 요소는 과부하 및 단락 감지 메커니즘입니다. 과부하 작동은 일반적으로 온도가 상승하면 휘어지는 바이메탈 형태의 열 트립(thermal trip)을 통해 이루어지며, 이로 인해 차단 메커니즘이 작동합니다. 단락 은 전자기 트리거(electromagnetic trigger)에 의해 감지되는데, 이는 전류가 급격히 증가할 때 힘을 발생시키는 코일로, 접점이 즉시 열리도록 합니다. 두 경우 모두, 전류 경로가 열리면 설비의 보호 section으로의 에너지 흐름이 차단됩니다.

회로 차단기는 전류 수준에 따른 장치의 반응 시간을 정의하는 시간-전류 특성에 따라 분류됩니다. 특성 B, C 및 D가 가장 일반적으로 사용되며, 전류 펄스에 대한 민감도와 다양한 유형의 소비자에 대한 적합성에서 차이가 있습니다. 현대식 회로 차단기는 또한 잔류 전류 보호, 원격 제어 기능 또는 빌딩 자동화 시스템 내 통신과 같은 추가 기능을 통합할 수도 있습니다.

실제 설치 현장에서는 과전류 회로 차단기가 스위치기어 의 DIN 레일에 장착되며, 단락 및 과부하 보호 시스템의 필수 구성 요소입니다. 적합한 모델을 선정하려면 정격 전류, 보호 특성 및 네트워크의 단락 매개변수를 고려해야 합니다. 회로 차단기의 작동은 IEC 60898 또는 EN 60898을 포함한 관련 표준을 준수해야 합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기