+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

팬텀 전원 - 정의

팬텀 전원 공급 은 대칭형 표준 신호 케이블을 통해 능동형 전기음향 부품(주로 콘덴서 마이크와 능동형 다이박스)에 직류 전원을 공급하는 방식입니다. 이 방식은 별도의 전원 공급 장치가 필요 없으면서도 표준 XLR 또는 TRS 입력을 갖춘 오디오 기기와의 호환성을 보장합니다.

팬텀 전원 공급의 원리는 동일한 케이블을 통해 전원과 오디오 신호를 동시에 전송하는 데 있으며, 이는 공통 접지 전위 기준에 대해 두 신호 케이블 모두에 전압이 동시에 인가되는 대칭 신호 전송 방식을 사용함으로써 가능합니다. 이 표준에서 일반적으로 사용되는 전압은 +48V DC이지만, 전원을 공급받는 장치의 요구 사항에 따라 24V 또는 12V 변형도 사용될 수 있습니다.

회로에서 적절한 제한 저항기를 사용하면 전원 공급 장치 회로에서 적절한 제한 저항기를 사용하면 오디오 신호와 DC 전압이 분리되어 간섭과 전원 공급 장치가 음향 특성에 미치는 영향을 최소화할 수 있습니다. 고품질 팬텀 회로는 임피던스 매개변수 및 노이즈 필터링을 고려하여 설계되어, 품질이 좋지 않은 케이블이나 불안정한 전압 소스로 인한 노이즈와 간섭을 제거합니다.

팬텀 전원은 전문 믹서, 오디오 인터페이스 및 마이크 프리앰프에 구현되어 있으며, 이를 사용하면 능동 입력 단계에서 다이어프램 분극 및 신호 증폭을 위해 외부 전압이 필요한 콘덴서 마이크가 제대로 작동할 수 있습니다. 표준 구성에서는 픽업 회로가 공급 전압을 소비하지 않으므로 다이나믹 장비와의 호환성이 보장되며, 이를 통해 기타 유형의 마이크에도 공통 입력 채널을 범용으로 사용할 수 있습니다.

무대 및 스튜디오 환경에서는 고품질 케이블을 사용하고, 팬텀 전원에 적합하지 않은 장비에 전압이 우발적으로 가해지는 것을 방지하기 위한 적절한 보호 장치가 필요합니다. 부적절한 연결은 특히 구형이나 비대칭 전자 설계의 경우 민감한 출력 회로 부품의 손상을 초래할 수 있기 때문입니다. 현대 오디오 회로에 사용되는 보호 시스템은 트랜실 다이오드와 억제 필터를 사용하여, 전원이 공급된 케이블의 통제되지 않은 연결 또는 분리로 인한 부품의 임펄스 손상 가능성을 제거합니다. 팬텀 전원 공급 장치가 장착된 자동차 안테나

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기