+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+320 000 clientes de 150 países
Microprocesador es un circuito electrónico integrado que actúa como la unidad central de procesamiento de un sistema informático, responsable de ejecutar operaciones aritméticas, lógicas, de control y procesamiento de datos según instrucciones almacenadas. Funciona mediante ciclos de máquina, durante los cuales obtiene instrucciones de la memoria, las decodifica y las ejecuta conforme a la arquitectura del conjunto de instrucciones. Es un componente clave en las estructuras de los sistemas digitales, permitiendo la realización de tareas de cómputo, control y comunicación.
La estructura básica de un microprocesador incluye una unidad aritmético-lógica (ALU), registros, un decodificador de instrucciones, una unidad de control y buses de datos, direcciones y control. Los microprocesadores modernos integran además unidades auxiliares como memorias caché, mecanismos de predicción de saltos, controladores de memoria o unidades de coma flotante, que incrementan significativamente su rendimiento. Los procesadores multinúcleo agrupan varios núcleos de procesamiento en un solo chip, lo que permite la ejecución paralela de múltiples hilos de ejecución.
Los microprocesadores se diseñan en diversas arquitecturas, como x86, ARM, MIPS o RISC-V, cada una con su propia organización de datos, tipos de instrucciones y filosofía de diseño. Se utilizan tanto en ordenadores de propósito general –como portátiles, servidores o estaciones de trabajo– como en sistemas embebidos, donde actúan como el cerebro de sistemas de control más complejos. A diferencia de los microcontroladores, los microprocesadores no incluyen memoria RAM, memoria de programa ni periféricos integrados, lo que requiere componentes externos y permite la creación de sistemas flexibles y escalables.
El desarrollo de la tecnología de microprocesadores ha permitido un aumento considerable en la potencia de cálculo, junto con la miniaturización y una mayor eficiencia energética. Por ello, los microprocesadores desempeñan un papel fundamental no solo en la informática, sino también en la automatización, telecomunicaciones, industria, automoción, y en aplicaciones científicas y militares. Su diseño y fabricación requieren tecnologías litográficas avanzadas y una ingeniería de sistemas electrónicos a escala nanométrica.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.