+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Bod - definición

Bod (inglés baudio) es una unidad de medida utilizada en telecomunicaciones y electrónica para determinar la tasa de símbolos de la transmisión de datos en un canal de comunicación. Significa el número de cambios de estado de la señal por unidad de tiempo, expresado en baudios (Bd), donde un bd corresponde a un cambio de símbolo por segundo. Es un parámetro fundamental en los sistemas de transmisión digital, directamente relacionado con capacidad del canal, pero no siempre equivalente al número real de bits transmitidos bits transmitidos por segundo, porque un solo símbolo puede representar más de un bit de de información.

La relación entre el valor bod y la tasa binaria de bits depende de la técnica de modulación y de la cantidad de información codificada en cada cambio de estado de la señal. En los sistemas de transmisión que utilizan claves binarias (ASK, FSK, PSK) cada cambio de estado lleva exactamente un bit, por lo que la velocidad en baudios es igual a la velocidad en bits por segundo (bps). En los métodos de modulación más avanzados, como QAM (modulación de amplitud en cuadratura) o PSK multinivel, cada símbolo puede representar varios bits, lo que permite aumentar la velocidad de transmisión efectiva manteniendo el mismo número de cambios de señal.

En los sistemas de comunicación, bod es un parámetro importante para determinar el ancho de banda de un sistema de transmisión, porque un aumento de la tasa de símbolos requiere un aumento del ancho de banda del canal de transmisión. Limitaciones derivadas de atenuación e interferencias en el medio de transmisión hacen necesario el uso de técnicas de compensación, como la corrección de errores, el filtrado adaptativo y la codificación lineal, que minimizan el impacto de distorsiones y reducen los requisitos de ancho de banda, manteniendo al mismo tiempo una alta calidad de transmisión.

En las interfaces de comunicación clásicas, como la transmisión en serie RS-232, especifica la velocidad nominal de transmisión de datos, mientras que el rendimiento también depende de la configuración del protocolo de transmisión, incluidos los bits de control, paridad y-entre tramas. En los sistemas modernos, como la fibra-fibra óptica o la comunicación inalámbrica, bod es uno de los parámetros que determinan la optimización de la codificación de la señal, permitiendo un uso eficiente de los recursos espectrales y minimizando interferencias electromagnéticas en el entorno de transmisión.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN