+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+320 000 clientes de 150 países
La Rueda De Barlow es un motor eléctrico de demostración que ilustra la acción de la fuerza de Lorentz en un campo magnético sobre un conductor con corriente. Suele consistir en una rueda metálica montada sobre un pivote, cuya llanta está parcialmente sumergida en un electrolito conductor (normalmente una solución de ácido sulfúrico o sal) colocado en un recipiente. Debajo de la rueda hay un imán permanente que genera un campo magnético perpendicular al plano de rotación de la rueda.
Cuando se aplica una tensión eléctrica a la rueda giratoria -una alimenta el brazo de la rueda y la otra está en contacto con el electrolito- fluye una corriente a través de una sección del conductor. En presencia de un campo magnético, se genera una fuerza de Lorentz que actúa sobre el segmento de conductor en la zona sumergida en el electrolito, lo que provoca un par y pone la rueda en movimiento.
La rueda de Barlow se utiliza a menudo como modelo didáctico en la enseñanza de los fundamentos de la electrodinámica, ya que es uno de los primeros dispositivos prácticos que ilustran la interacción directa del campo magnético y la corriente eléctrica. El movimiento de rotación de la rueda se deriva de los principios fundamentales del electromagnetismo y está estrechamente relacionado con la regla de la mano izquierda (para motores) y la dirección del flujo de corriente en relación con las líneas del campo magnético.
Desde un punto de vista físico, este dispositivo es una forma simplificada de motor de corriente continua, al carecer del conmutador y de la compleja geometría de los bobinados. Su importancia histórica radica en que fue uno de los primeros sistemas utilizados por Humphry Davy y Peter Barlow para confirmar empíricamente la teoría del electromagnetismo en el siglo XIX. Hoy en día, además de sus funciones educativas, la Rueda de Barlow se analiza a veces en el contexto de las fuerzas de contacto, la resistencia electrolítica y las pérdidas de energía debidas a la resistencia de un fluido conductor.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.