+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
El MESFET (Transistor de Efecto de Campo Metal-Semiconductor) es un tipo de transistor de efecto de campo en el que la unión metal-semiconductor actúa como puerta para controlar el flujo de portadores de carga en el canal semiconductor. A diferencia de los transistores MOSFET clásicos, en los que el aislamiento entre la puerta y el canal lo proporciona una capa de óxido, el MESFET utiliza un contacto Schottky directo, lo que elimina la necesidad de una capa dieléctrica.
La estructura básica del MESFET es un semiconductor monocristalino de tipo n (por ejemplo, arseniuro de galio - GaAs o nitruro de galio - GaN) con tres electrodos: drenaje, fuente y puerta. La puerta está formada por un metal con propiedades adecuadas, que forma una unión Schottky cuando entra en contacto con un semiconductor. La aplicación de una tensión a la puerta modifica la anchura de la región agotada del canal de conducción, regulando así la corriente que circula entre el drenador y la fuente. El funcionamiento del transistor se basa en el efecto de campo, con una velocidad de conmutación y una frecuencia de corte muy elevadas debido a la baja capacitancia de la puerta y a la elevada movilidad de los electrones en materiales como el GaAs.
Los MESFET han encontrado aplicaciones principalmente en circuitos de microondas, amplificadores de banda ancha, dispositivos de comunicación y sistemas de radar. Gracias a su capacidad para funcionar a altas frecuencias y temperaturas, también se utilizan en soluciones que requieren alta potencia y resistencia a la radiación. Se caracterizan por su bajo ruido intrínseco, alta impedancia de entrada y buena linealidad, lo que los hace adecuados para aplicaciones de circuitos analógicos y de RF.
En comparación con otros transistores de efecto de campo, como los MOSFET y los HEMT, los MESFET combinan la sencillez de diseño con un alto rendimiento dinámico, aunque su uso está limitado por la necesidad de materiales semiconductores especializados y un proceso más exigente.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.