+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+320 000 clientes de 150 países
El Diodo Orgánico Emisor De Luz (OLED, Organic Light-Emitting Diode) es una fuente de luz avanzada basada en estructuras orgánicas de película fina que emiten radiación electromagnética en el rango visible como resultado de la recombinación de portadores de carga en capas semiconductoras. Su funcionamiento se basa en el fenómeno de la electroluminiscencia, en el que las moléculas orgánicas absorben energía eléctrica y emiten fotones después de que los electrones pasen de un nivel de energía superior a un estado de excitación inferior.
La estructura OLED consiste en una matriz multicapa de finas películas orgánicas intercaladas entre dos electrodos , al menos uno de los cuales es transparente, lo que permite la emisión de luz. La capa de emisión, que contiene compuestos orgánicos con propiedades luminiscentes , está rodeada por capas de transporte de electrones y agujeros que mejoran la eficiencia de la inyección de carga y controlan la recombinación de carga en la región activa. El electrodo anódico, normalmente de óxido de indio y estaño (ITO), permite el flujo de huecos, mientras que el cátodo metálico, normalmente a base de calcio o magnesio, introduce electrones en la estructura OLED.
El mecanismo de funcionamiento de un OLED implica la inyección de portadores de carga bajo la influencia de un voltaje aplicado, lo que conduce a su migración a través de las capas de transporte y a la recombinación en la capa de emisión. Como resultado de esta recombinación, se forman excitones, pares electrón-hueco excitados que, durante el proceso de relajación, emiten fotones de una longitud de onda específica, determinando el color de la luz. La emisión puede producirse tanto en la gama monocromática como a todo color en las matrices RGB, donde los subpíxeles individuales emiten luz en bandas espectrales específicas.
La tecnología OLED permite fabricar pantallas con alto contraste, amplios ángulos de visión y tiempos de respuesta cortos , lo que ha llevado a su aplicación en pantallas de televisión, smartphones, relojes inteligentes y paneles informativos. La flexibilidad de los materiales orgánicos permite crear pantallas flexibles, transparentes y plegables, lo que abre la posibilidad de construir una nueva generación de interfaces de usuario.
En comparación con los LED convencionales basados en estructuras inorgánicas, los OLED se caracterizan por su capacidad de emitir su propia luz sin necesidad de retroiluminación adicional, lo que permite construir pantallas ultrafinas con un consumo energético reducido. Entre las configuraciones avanzadas de OLED figuran las variantes PHOLED (OLED fosforescente), que utilizan fósforos fosforescentes para aumentar la eficiencia luminosa, y WOLED (OLED blanco), utilizado en luminotecnia para generar luz blanca con un amplio espectro cromático.
La estabilidad y la vida útil de los OLED dependen de la calidad de los materiales orgánicos y de su resistencia a la degradación por la humedad y el oxígeno. Para aumentar la vida útil de los dispositivos se utilizan capas protectoras avanzadas, encapsulación en estructuras encapsuladas y tecnologías de encapsulación basadas en materiales impermeables a los gases. La investigación sobre materiales TADF (fluorescencia retardada activada térmicamente) y nuevos polímeros conductores está permitiendo optimizar aún más la eficiencia energética y mejorar la durabilidad de las pantallas OLED de nueva generación.
En el contexto de las aplicaciones industriales de visualización, los OLED se están utilizando en tecnologías de matriz activa (AMOLED), en las que cada píxel se controla individualmente mediante transistores de película fina (TFT) para gestionar dinámicamente la luminancia y lograr una alta calidad de imagen. La integración de los OLED con sistemas de control y sensores táctiles permite desarrollar superficies de visualización interactivas, utilizadas en realidad aumentada y sistemas HMI (interfaz hombre-máquina).
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.