+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Conexión en paralelo - definición

La conexión en paralelo es una configuración de un circuito eléctrico o electrónico en la que todos los elementos de un circuito están conectados entre dos puntos comunes, y la tensión aplicada a cada punto es idéntica. En esta topología, la corriente eléctrica se distribuye entre las ramas individuales en función de su impedancia o resistencia, y la corriente total del circuito es la suma de las corrientes que circulan por cada rama.

Para Resistencias conectadas en paralelo, la conductancia equivalente del circuito es la suma de las conductancias de las resistencias individuales, lo que conduce a una reducción de la resistencia equivalente en relación con el valor de resistencia más pequeño del circuito. Para los elementos de reactancia, como los Condensadores, el comportamiento del circuito depende de su permitividad, que afecta a la impedancia total del circuito y a sus características de frecuencia.

La topología en paralelo se utiliza en sistemas de distribución de energía, donde proporciona redundancia e independencia del suministro eléctrico a consumidores individuales, y en filtros electrónicos, donde permite la supresión selectiva o la amplificación de bandas de señal específicas. En sistemas compuestos por células electroquímicas una conexión en paralelo aumenta la capacidad energética total del sistema manteniendo la tensión nominal de la célula individual, lo que encuentra aplicación en sistemas de almacenamiento de energía y suministro eléctrico de emergencia.

El análisis dinámico de los sistemas en paralelo exige tener en cuenta los fenómenos relacionados con la distribución no uniforme de la corriente, el acoplamiento magnético y los efectos parasitarios, que pueden provocar cambios incontrolados de impedancia en función de la frecuencia . Las técnicas de compensación de la reactancia y los sistemas de control activo se utilizan en los sistemas multirramal para estabilizar la tensión y mejorar la eficiencia energética.

En el diseño de sistemas en paralelo, es importante garantizar unas condiciones de funcionamiento uniformes para todas las ramas, lo que requiere un control preciso de los parámetros eléctricos y la minimización de la asimetría de conducción, especialmente en aplicaciones de alta corriente en las que la distribución desigual de la corriente puede provocar el sobrecalentamiento de los componentes y la degradación de sus características de funcionamiento.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN