+1 500 000 produtos na nossa oferta

7000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

Vimos por este meio informar relativamente a alterações no cronograma de entregas.

Saiba mais aqui

Vimos por este meio informar de que somente aceitamos encomendas de clientes empresariais.

Díodos LED Infravermelhos

(713)

Os LED IR (infravermelhos) são uma solução popular em pelo menos duas áreas: iluminação para sistemas de monitorização e comunicação sem fios. Estes dispositivos estão disponíveis em formatos semelhantes aos elementos que emitem luz visível e têm parâmetros elétricos semelhantes. Entre as suas vantagens indiscutíveis encontram-se os custos muito baixos e a facilidade de implementação.

Infravermelhos como método de iluminação

A luz infravermelha, também conhecida pela abreviatura IR (do inglês infrared) é uma radiação eletromagnética com um comprimento de onda entre aproximadamente 700 nm e 1 mm. Dado que tais frequências são invisíveis ao olho humano e, ao mesmo tempo, são seguras para a saúde, elas são utilizadas em sistemas de comunicação e de controlo sem fios, sensores e em muitas outras aplicações. Os infravermelhos também são utilizados em muitos métodos de investigação científica.

Por exemplo, a radiação com comprimento de onda entre 840nm e 960nm é utilizada como iluminação para o registo de imagem de câmaras adaptadas para esse fim. Estes dispositivos permitem ver (aparentemente) no escuro, mesmo em sistemas de monitorização (CCTV) ou com a ajuda das chamadas armadilhas de câmara (sem manutenção e ativadas pelos sensores de movimento da câmara). A "invisibilidade" das ondas infravermelhas faz com que estas sejam utilizadas em muitos sistemas de alarme. No setor automóvel, as fontes de infravermelhos em miniatura são utilizadas como iluminação ICMS não invasiva da cabina (in-cabin monitoring system). Graças a elas, o computador de bordo analisa o comportamento do condutor mesmo à noite: em caso de emergência (por exemplo: se o condutor perder a consciência), o ICMS aciona automaticamente o alarme e trava gradualmente o veículo até ele parar. Nesta área, os LED IR também são utilizados para iluminar as proximidades do veículo para os sensores poderem monitorizar o tráfego rodoviário em redor do carro. Uma outra aplicação são as interfaces que reconhecem os gestos do utilizador que também se baseiam no registo de imagens no espetro infravermelho.

Gráfico_da_luz_visível Fig. 1. Luz visível registada por CCD e luz emitida por LED IR. Valores incluídos.

O gráfico (Fig. 1) apresenta uma comparação dos valores médios incluídos para os vários espectros: sensibilidade do olho humano (linha vermelha); sensibilidade de uma matriz CCD típica utilizada, por exemplo, em câmaras de vigilância (linha azul); Emissão de luz IR com os LED IR (linha amarela: modelos 840-870nm e linha roxa: modelos 920-960nm).

Infravermelhos nas comunicações sem fios

Os díodos emissores de infravermelhos são também utilizados na transmissão de dados sem fios. Um exemplo conhecido de uma aplicação deste tipo são os comandos remotos de televisão. No entanto, muitos dos produtos oferecidos no catálogo TME caracterizam-se por terem uma potência muito maior do que a exigida por um típico comando de TV.

A transmissão de dados mediante sinais de radiação infravermelha é utilizada, por exemplo, em linhas de produção, onde é utilizada em comunicação M2M (máquina-a-máquina). Outra área onde os LED IR de elevada potência atuam como transmissores são os painéis para transmissão de áudio sem fios (em formato digital). São frequentemente instalados em auditórios, cinemas e teatros, onde enviam traduções para recetores de bolso como, por exemplo, em conferências internacionais, cinema, teatro, festivais de ópera, instalações temporárias, etc.), por serem imunes às interferências eletromagnéticas provocadas por telemóveis e equipamentos de palco.

A maior parte das plataformas de microcontroladores (AVR, PIC, Arduino, etc.) e sistemas de placa única têm bibliotecas gratuitas que permitem a transmissão de comandos utilizando protocolos normalizados de transmissão de infravermelhos (SIRC, RC5, RC5, etc.). Do lado do hardware, ligar o LED IR a um circuito controlado, por exemplo, por um microcontrolador não é um grande problema, uma vez que as funções do controlador podem ser realizadas até mesmo por um transístor comum. Embora este seja um exemplo simplificado, na maioria dos casos, a melhor solução será um sistema dedicado que permita o controlo das emissões de alta frequência.

Deverá ter-se em conta que a comunicação através da radiação infravermelha é muitas vezes impossível (ou muito limitada), por exemplo, em locais ensolarados.

Parâmetros importantes dos LED IR

A especificação dos produtos desta categoria inclui uma série de valores típicos dos LED: potência, corrente máxima, tensão operacional e método de montagem. Os elementos infravermelhos (especialmente quando servem como forma de iluminação) são muitas vezes colocados em matrizes, razão pela qual a sua variante popular são as caixas SMD.

Dependendo da aplicação, a necessidade de espaço iluminado por infravermelhos pode variar. É necessário um ângulo de emissão bastante estreito para transmitir sinais de controlo ou para observar o condutor através de ICMS, enquanto a iluminação para a monitorização deve cobrir toda a área vista pela câmara. Por conseguinte, os LED caracterizam-se por ângulos de feixe que estão entre 3° e 160° - este valor é geralmente mencionado entre os parâmetros básicos de um dado elemento.

O comprimento de onda da radiação emitida pode ser extremamente importante. No caso da iluminação, essa característica deve ser compatível com as características do sensor utilizado, enquanto nas aplicações de comunicação é importante recordar a compatibilidade entre os elementos transmissores e recetores. Os recetores de infravermelhos caracterizam-se pela sua seletividade, graças à qual são imunes a interferências (por exemplo: fontes de luz visível); por isso, o LED de infravermelhos deve ser selecionado de forma que a sua radiação seja registada por um elemento opto-elétrico. A potência ótica do díodo será de vital importância. Tanto a gama de transmissão como a intensidade da iluminação dependem disso. A oferta da TME inclui desde os LED IR com potência de 0,2mW (utilizados em sensores de poupança de energia) até produtos cuja potência supera 1W (elementos típicos para monitorização noturna).

Produtos: 713

Armazém:

TME
Externo
Todos
Página 1
TSAL6200 | Transmissor IR; 5mm; 940nm; azul-cinzenta,transparente; 210mW
Transmissor IR; 5mm; 940nm; azul-cinzenta,transparente; 210mW
Referência do Fabricante: TSAL6200
Fabricante: VISHAY
Preço líquido para as quantidades de 1 itens - 0.31 USDPreço bruto para as quantidades de 1 itens - 0.31 USD
Preço líquido para as quantidades de 10 itens - 0.23 USDPreço bruto para as quantidades de 10 itens - 0.23 USD
Preço líquido para as quantidades de 50 itens - 0.17 USDPreço bruto para as quantidades de 50 itens - 0.17 USD
Preço líquido para as quantidades de 100 itens - 0.16 USDPreço bruto para as quantidades de 100 itens - 0.16 USD
Preço líquido para as quantidades de 300 itens - 0.13 USDPreço bruto para as quantidades de 300 itens - 0.13 USD
Preço líquido para as quantidades de 500 itens - 0.13 USDPreço bruto para as quantidades de 500 itens - 0.13 USD
Preço líquido para as quantidades de 1000 itens - 0.12 USDPreço bruto para as quantidades de 1000 itens - 0.12 USD
Preço líquido para as quantidades de 4000 itens - 0.11 USDPreço bruto para as quantidades de 4000 itens - 0.11 USD
Preço líquido para as quantidades de 8000 itens - 0.11 USDPreço bruto para as quantidades de 8000 itens - 0.11 USD
Preço líquido para as quantidades de 12000 itens - 0.11 USDPreço bruto para as quantidades de 12000 itens - 0.11 USD
21509 em stock na TME
Quantidade de unidades (Multiplicidade: 1)
Quantidade mínima a encomendar: 1.
Multiplicidade: 1.
SFH 4550 | Transmissor IR; 5mm; 860nm; transparente; 1100mW; 3°; 1,5÷2,4VDC
Transmissor IR; 5mm; 860nm; transparente; 1100mW; 3°; 1,5÷2,4VDC
Referência do Fabricante: SFH 4550
Fabricante: ams OSRAM
Preço líquido para as quantidades de 1 itens - 0.73 USDPreço bruto para as quantidades de 1 itens - 0.73 USD
Preço líquido para as quantidades de 10 itens - 0.53 USDPreço bruto para as quantidades de 10 itens - 0.53 USD
Preço líquido para as quantidades de 25 itens - 0.44 USDPreço bruto para as quantidades de 25 itens - 0.44 USD
Preço líquido para as quantidades de 50 itens - 0.38 USDPreço bruto para as quantidades de 50 itens - 0.38 USD
Preço líquido para as quantidades de 100 itens - 0.33 USDPreço bruto para as quantidades de 100 itens - 0.33 USD
Preço líquido para as quantidades de 250 itens - 0.29 USDPreço bruto para as quantidades de 250 itens - 0.29 USD
Preço líquido para as quantidades de 300 itens - 0.28 USDPreço bruto para as quantidades de 300 itens - 0.28 USD
Preço líquido para as quantidades de 500 itens - 0.28 USDPreço bruto para as quantidades de 500 itens - 0.28 USD
13726 em stock na TME
Quantidade de unidades (Multiplicidade: 1)
Quantidade mínima a encomendar: 1.
Multiplicidade: 1.
L-934F3BT | Transmissor IR; 3mm; 940nm; azul,transparente; 3,6mW; 50°; THT
Transmissor IR; 3mm; 940nm; azul,transparente; 3,6mW; 50°; THT
Referência do Fabricante: L-934F3BT
Preço líquido para as quantidades de 1 itens - 0.17 USDPreço bruto para as quantidades de 1 itens - 0.17 USD
Preço líquido para as quantidades de 10 itens - 0.14 USDPreço bruto para as quantidades de 10 itens - 0.14 USD
Preço líquido para as quantidades de 75 itens - 0.13 USDPreço bruto para as quantidades de 75 itens - 0.13 USD
Preço líquido para as quantidades de 150 itens - 0.12 USDPreço bruto para as quantidades de 150 itens - 0.12 USD
Preço líquido para as quantidades de 300 itens - 0.12 USDPreço bruto para as quantidades de 300 itens - 0.12 USD
Preço líquido para as quantidades de 500 itens - 0.11 USDPreço bruto para as quantidades de 500 itens - 0.11 USD
Preço líquido para as quantidades de 600 itens - 0.11 USDPreço bruto para as quantidades de 600 itens - 0.11 USD
Preço líquido para as quantidades de 1000 itens - 0.11 USDPreço bruto para as quantidades de 1000 itens - 0.11 USD
Preço líquido para as quantidades de 2000 itens - 0.10 USDPreço bruto para as quantidades de 2000 itens - 0.10 USD
Preço líquido para as quantidades de 4000 itens - 0.10 USDPreço bruto para as quantidades de 4000 itens - 0.10 USD
3584 em stock na TME
Quantidade de unidades (Multiplicidade: 1)
Quantidade mínima a encomendar: 1.
Multiplicidade: 1.
TSHF5210 | Transmissor IR; 5mm; 890nm; transparente; 180mW; 10°; THT
Transmissor IR; 5mm; 890nm; transparente; 180mW; 10°; THT
Referência do Fabricante: TSHF5210
Fabricante: VISHAY
Preço líquido para as quantidades de 1 itens - 0.66 USDPreço bruto para as quantidades de 1 itens - 0.66 USD
Preço líquido para as quantidades de 10 itens - 0.48 USDPreço bruto para as quantidades de 10 itens - 0.48 USD
Preço líquido para as quantidades de 50 itens - 0.35 USDPreço bruto para as quantidades de 50 itens - 0.35 USD
Preço líquido para as quantidades de 100 itens - 0.30 USDPreço bruto para as quantidades de 100 itens - 0.30 USD
Preço líquido para as quantidades de 250 itens - 0.26 USDPreço bruto para as quantidades de 250 itens - 0.26 USD
Preço líquido para as quantidades de 500 itens - 0.24 USDPreço bruto para as quantidades de 500 itens - 0.24 USD
Preço líquido para as quantidades de 1000 itens - 0.21 USDPreço bruto para as quantidades de 1000 itens - 0.21 USD
Preço líquido para as quantidades de 4000 itens - 0.20 USDPreço bruto para as quantidades de 4000 itens - 0.20 USD
3140 em stock na TME
Quantidade de unidades (Multiplicidade: 1)
Quantidade mínima a encomendar: 1.
Multiplicidade: 1.
SFH 4356 | Transmissor IR; 3mm; 860nm; preta; 90mW; 20°; 1,7÷2VDC; THT; 100mA
Transmissor IR; 3mm; 860nm; preta; 90mW; 20°; 1,7÷2VDC; THT; 100mA
Referência do Fabricante: SFH 4356
Fabricante: ams OSRAM
Preço líquido para as quantidades de 1 itens - 0.33 USDPreço bruto para as quantidades de 1 itens - 0.33 USD
Preço líquido para as quantidades de 100 itens - 0.27 USDPreço bruto para as quantidades de 100 itens - 0.27 USD
Preço líquido para as quantidades de 250 itens - 0.21 USDPreço bruto para as quantidades de 250 itens - 0.21 USD
Preço líquido para as quantidades de 2000 itens - 0.19 USDPreço bruto para as quantidades de 2000 itens - 0.19 USD
10998 em stock na TME
Quantidade de unidades (Multiplicidade: 1)
Quantidade mínima a encomendar: 1.
Multiplicidade: 1.
TSAL6100 | Transmissor IR; 5mm; 940nm; azul-cinzenta,transparente; 40mW; THT
Transmissor IR; 5mm; 940nm; azul-cinzenta,transparente; 40mW; THT
Referência do Fabricante: TSAL6100
Fabricante: VISHAY
Preço líquido para as quantidades de 1 itens - 0.43 USDPreço bruto para as quantidades de 1 itens - 0.43 USD
Preço líquido para as quantidades de 10 itens - 0.29 USDPreço bruto para as quantidades de 10 itens - 0.29 USD
Preço líquido para as quantidades de 25 itens - 0.26 USDPreço bruto para as quantidades de 25 itens - 0.26 USD
Preço líquido para as quantidades de 100 itens - 0.22 USDPreço bruto para as quantidades de 100 itens - 0.22 USD
Preço líquido para as quantidades de 500 itens - 0.17 USDPreço bruto para as quantidades de 500 itens - 0.17 USD
Preço líquido para as quantidades de 1000 itens - 0.15 USDPreço bruto para as quantidades de 1000 itens - 0.15 USD
Preço líquido para as quantidades de 2000 itens - 0.14 USDPreço bruto para as quantidades de 2000 itens - 0.14 USD
Preço líquido para as quantidades de 4000 itens - 0.13 USDPreço bruto para as quantidades de 4000 itens - 0.13 USD
Preço líquido para as quantidades de 8000 itens - 0.12 USDPreço bruto para as quantidades de 8000 itens - 0.12 USD
Preço líquido para as quantidades de 12000 itens - 0.12 USDPreço bruto para as quantidades de 12000 itens - 0.12 USD
3498 em stock na TME
Quantidade de unidades (Multiplicidade: 1)
Quantidade mínima a encomendar: 1.
Multiplicidade: 1.
TSAL4400 | Transmissor IR; 3mm; 940nm; transparente,cinzenta; 160mW; 25°; THT
Transmissor IR; 3mm; 940nm; transparente,cinzenta; 160mW; 25°; THT
Referência do Fabricante: TSAL4400
Fabricante: VISHAY
Preço líquido para as quantidades de 1 itens - 0.44 USDPreço bruto para as quantidades de 1 itens - 0.44 USD
Preço líquido para as quantidades de 10 itens - 0.30 USDPreço bruto para as quantidades de 10 itens - 0.30 USD
Preço líquido para as quantidades de 25 itens - 0.25 USDPreço bruto para as quantidades de 25 itens - 0.25 USD
Preço líquido para as quantidades de 100 itens - 0.19 USDPreço bruto para as quantidades de 100 itens - 0.19 USD
Preço líquido para as quantidades de 250 itens - 0.16 USDPreço bruto para as quantidades de 250 itens - 0.16 USD
Preço líquido para as quantidades de 300 itens - 0.16 USDPreço bruto para as quantidades de 300 itens - 0.16 USD
Preço líquido para as quantidades de 500 itens - 0.15 USDPreço bruto para as quantidades de 500 itens - 0.15 USD
Preço líquido para as quantidades de 1000 itens - 0.14 USDPreço bruto para as quantidades de 1000 itens - 0.14 USD
Preço líquido para as quantidades de 5000 itens - 0.13 USDPreço bruto para as quantidades de 5000 itens - 0.13 USD
14101 em stock na TME
Quantidade de unidades (Multiplicidade: 1)
Quantidade mínima a encomendar: 1.
Multiplicidade: 1.
TSAL6400 | Transmissor IR; 5mm; 940nm; azul,transparente; 160mW; 25°; THT
Transmissor IR; 5mm; 940nm; azul,transparente; 160mW; 25°; THT
Referência do Fabricante: TSAL6400
Fabricante: VISHAY
Preço líquido para as quantidades de 1 itens - 0.44 USDPreço bruto para as quantidades de 1 itens - 0.44 USD
Preço líquido para as quantidades de 10 itens - 0.33 USDPreço bruto para as quantidades de 10 itens - 0.33 USD
Preço líquido para as quantidades de 50 itens - 0.24 USDPreço bruto para as quantidades de 50 itens - 0.24 USD
Preço líquido para as quantidades de 100 itens - 0.22 USDPreço bruto para as quantidades de 100 itens - 0.22 USD
Preço líquido para as quantidades de 300 itens - 0.18 USDPreço bruto para as quantidades de 300 itens - 0.18 USD
Preço líquido para as quantidades de 500 itens - 0.17 USDPreço bruto para as quantidades de 500 itens - 0.17 USD
Preço líquido para as quantidades de 1000 itens - 0.16 USDPreço bruto para as quantidades de 1000 itens - 0.16 USD
Preço líquido para as quantidades de 4000 itens - 0.13 USDPreço bruto para as quantidades de 4000 itens - 0.13 USD
Preço líquido para as quantidades de 8000 itens - 0.13 USDPreço bruto para as quantidades de 8000 itens - 0.13 USD
Preço líquido para as quantidades de 12000 itens - 0.12 USDPreço bruto para as quantidades de 12000 itens - 0.12 USD
14 em stock na TME
Quantidade de unidades (Multiplicidade: 1)
Quantidade mínima a encomendar: 1.
Multiplicidade: 1.
LIR30243-01 | Transmissor IR; 3mm; 940nm; transparente; 25°; THT; 20mA
Transmissor IR; 3mm; 940nm; transparente; 25°; THT; 20mA
Referência do Fabricante: LIR30243-01
Fabricante: WENRUN
Preço líquido para as quantidades de 5 itens - 0.13 USDPreço bruto para as quantidades de 5 itens - 0.13 USD
Preço líquido para as quantidades de 30 itens - 0.08 USDPreço bruto para as quantidades de 30 itens - 0.08 USD
Preço líquido para as quantidades de 100 itens - 0.05 USDPreço bruto para as quantidades de 100 itens - 0.05 USD
Preço líquido para as quantidades de 500 itens - 0.04 USDPreço bruto para as quantidades de 500 itens - 0.04 USD
Preço líquido para as quantidades de 2000 itens - 0.03 USDPreço bruto para as quantidades de 2000 itens - 0.03 USD
15442 em stock na TME
Quantidade de unidades (Multiplicidade: 1)
Quantidade mínima a encomendar: 5.
Multiplicidade: 1.
TSML1020 | Transmissor IR; 940nm; transparente; 40mW; 12°; 1,3÷1,5VDC; SMD
Transmissor IR; 940nm; transparente; 40mW; 12°; 1,3÷1,5VDC; SMD
Referência do Fabricante: TSML1020
Fabricante: VISHAY
Preço líquido para as quantidades de 1 itens - 0.82 USDPreço bruto para as quantidades de 1 itens - 0.82 USD
Preço líquido para as quantidades de 10 itens - 0.57 USDPreço bruto para as quantidades de 10 itens - 0.57 USD
Preço líquido para as quantidades de 50 itens - 0.46 USDPreço bruto para as quantidades de 50 itens - 0.46 USD
Preço líquido para as quantidades de 100 itens - 0.42 USDPreço bruto para as quantidades de 100 itens - 0.42 USD
Preço líquido para as quantidades de 500 itens - 0.32 USDPreço bruto para as quantidades de 500 itens - 0.32 USD
Preço líquido para as quantidades de 1000 itens - 0.29 USDPreço bruto para as quantidades de 1000 itens - 0.29 USD
Preço líquido para as quantidades de 2000 itens - 0.26 USDPreço bruto para as quantidades de 2000 itens - 0.26 USD
Preço líquido para as quantidades de 3000 itens - 0.24 USDPreço bruto para as quantidades de 3000 itens - 0.24 USD
Preço líquido para as quantidades de 5000 itens - 0.23 USDPreço bruto para as quantidades de 5000 itens - 0.23 USD
Preço líquido para as quantidades de 10000 itens - 0.22 USDPreço bruto para as quantidades de 10000 itens - 0.22 USD
3100 em stock na TME
Quantidade de unidades (Multiplicidade: 1)
Quantidade mínima a encomendar: 1.
Multiplicidade: 1.
SFH 4350 | Transmissor IR; 3mm; 860nm; transparente; 200mW; 13°; 1,5÷1,8VDC
Transmissor IR; 3mm; 860nm; transparente; 200mW; 13°; 1,5÷1,8VDC
Referência do Fabricante: SFH 4350
Fabricante: ams OSRAM
Preço líquido para as quantidades de 1 itens - 0.90 USDPreço bruto para as quantidades de 1 itens - 0.90 USD
Preço líquido para as quantidades de 10 itens - 0.64 USDPreço bruto para as quantidades de 10 itens - 0.64 USD
Preço líquido para as quantidades de 15 itens - 0.61 USDPreço bruto para as quantidades de 15 itens - 0.61 USD
Preço líquido para as quantidades de 25 itens - 0.57 USDPreço bruto para as quantidades de 25 itens - 0.57 USD
Preço líquido para as quantidades de 30 itens - 0.56 USDPreço bruto para as quantidades de 30 itens - 0.56 USD
Preço líquido para as quantidades de 50 itens - 0.52 USDPreço bruto para as quantidades de 50 itens - 0.52 USD
Preço líquido para as quantidades de 100 itens - 0.48 USDPreço bruto para as quantidades de 100 itens - 0.48 USD
Preço líquido para as quantidades de 500 itens - 0.37 USDPreço bruto para as quantidades de 500 itens - 0.37 USD
Preço líquido para as quantidades de 1000 itens - 0.32 USDPreço bruto para as quantidades de 1000 itens - 0.32 USD
Preço líquido para as quantidades de 2000 itens - 0.28 USDPreço bruto para as quantidades de 2000 itens - 0.28 USD
5160 em stock na TME
Quantidade de unidades (Multiplicidade: 1)
Quantidade mínima a encomendar: 1.
Multiplicidade: 1.
HSDL-4230 | Transmissor IR; 5mm; 860÷895nm,875nm; transparente; 75mW; 17°
Transmissor IR; 5mm; 860÷895nm,875nm; transparente; 75mW; 17°
Referência do Fabricante: HSDL-4230
Fabricante: LITEON
Preço líquido para as quantidades de 1 itens - 1.01 USDPreço bruto para as quantidades de 1 itens - 1.01 USD
Preço líquido para as quantidades de 10 itens - 0.66 USDPreço bruto para as quantidades de 10 itens - 0.66 USD
Preço líquido para as quantidades de 25 itens - 0.45 USDPreço bruto para as quantidades de 25 itens - 0.45 USD
Preço líquido para as quantidades de 75 itens - 0.29 USDPreço bruto para as quantidades de 75 itens - 0.29 USD
Preço líquido para as quantidades de 100 itens - 0.27 USDPreço bruto para as quantidades de 100 itens - 0.27 USD
Preço líquido para as quantidades de 125 itens - 0.26 USDPreço bruto para as quantidades de 125 itens - 0.26 USD
Preço líquido para as quantidades de 250 itens - 0.23 USDPreço bruto para as quantidades de 250 itens - 0.23 USD
Preço líquido para as quantidades de 8000 itens - 0.21 USDPreço bruto para as quantidades de 8000 itens - 0.21 USD
12028 em stock na TME
Quantidade de unidades (Multiplicidade: 1)
Quantidade mínima a encomendar: 1.
Multiplicidade: 1.
L-53F3C | Transmissor IR; 5mm; 940nm; transparente; 20mW; 30°; THT
Transmissor IR; 5mm; 940nm; transparente; 20mW; 30°; THT
Referência do Fabricante: L-53F3C
Preço líquido para as quantidades de 1 itens - 0.20 USDPreço bruto para as quantidades de 1 itens - 0.20 USD
Preço líquido para as quantidades de 10 itens - 0.15 USDPreço bruto para as quantidades de 10 itens - 0.15 USD
Preço líquido para as quantidades de 15 itens - 0.14 USDPreço bruto para as quantidades de 15 itens - 0.14 USD
Preço líquido para as quantidades de 50 itens - 0.13 USDPreço bruto para as quantidades de 50 itens - 0.13 USD
Preço líquido para as quantidades de 100 itens - 0.13 USDPreço bruto para as quantidades de 100 itens - 0.13 USD
Preço líquido para as quantidades de 150 itens - 0.12 USDPreço bruto para as quantidades de 150 itens - 0.12 USD
Preço líquido para as quantidades de 250 itens - 0.12 USDPreço bruto para as quantidades de 250 itens - 0.12 USD
Preço líquido para as quantidades de 500 itens - 0.11 USDPreço bruto para as quantidades de 500 itens - 0.11 USD
Preço líquido para as quantidades de 1000 itens - 0.11 USDPreço bruto para as quantidades de 1000 itens - 0.11 USD
Preço líquido para as quantidades de 2000 itens - 0.10 USDPreço bruto para as quantidades de 2000 itens - 0.10 USD
7623 em stock na TME
Quantidade de unidades (Multiplicidade: 1)
Quantidade mínima a encomendar: 1.
Multiplicidade: 1.
LTE-302 | Transmissor IR; 940nm; transparente; 0,662÷2,165mW; 40°; THT; 20mA
Transmissor IR; 940nm; transparente; 0,662÷2,165mW; 40°; THT; 20mA
Referência do Fabricante: LTE-302
Fabricante: LITEON
Preço líquido para as quantidades de 1 itens - 0.41 USDPreço bruto para as quantidades de 1 itens - 0.41 USD
Preço líquido para as quantidades de 10 itens - 0.29 USDPreço bruto para as quantidades de 10 itens - 0.29 USD
Preço líquido para as quantidades de 100 itens - 0.20 USDPreço bruto para as quantidades de 100 itens - 0.20 USD
Preço líquido para as quantidades de 500 itens - 0.16 USDPreço bruto para as quantidades de 500 itens - 0.16 USD
Preço líquido para as quantidades de 1000 itens - 0.14 USDPreço bruto para as quantidades de 1000 itens - 0.14 USD
Preço líquido para as quantidades de 2000 itens - 0.13 USDPreço bruto para as quantidades de 2000 itens - 0.13 USD
Preço líquido para as quantidades de 5000 itens - 0.11 USDPreço bruto para as quantidades de 5000 itens - 0.11 USD
Preço líquido para as quantidades de 10000 itens - 0.10 USDPreço bruto para as quantidades de 10000 itens - 0.10 USD
Preço líquido para as quantidades de 20000 itens - 0.09 USDPreço bruto para as quantidades de 20000 itens - 0.09 USD
Preço líquido para as quantidades de 25000 itens - 0.09 USDPreço bruto para as quantidades de 25000 itens - 0.09 USD
10122 em stock na TME
Quantidade de unidades (Multiplicidade: 1)
Quantidade mínima a encomendar: 1.
Multiplicidade: 1.
LTE-4206 | Transmissor IR; 3mm; 940nm; transparente; 1,383÷7,67mW; 20°; THT
Transmissor IR; 3mm; 940nm; transparente; 1,383÷7,67mW; 20°; THT
Referência do Fabricante: LTE-4206
Fabricante: LITEON
Preço líquido para as quantidades de 1 itens - 0.40 USDPreço bruto para as quantidades de 1 itens - 0.40 USD
Preço líquido para as quantidades de 10 itens - 0.27 USDPreço bruto para as quantidades de 10 itens - 0.27 USD
Preço líquido para as quantidades de 100 itens - 0.19 USDPreço bruto para as quantidades de 100 itens - 0.19 USD
Preço líquido para as quantidades de 300 itens - 0.16 USDPreço bruto para as quantidades de 300 itens - 0.16 USD
Preço líquido para as quantidades de 500 itens - 0.15 USDPreço bruto para as quantidades de 500 itens - 0.15 USD
Preço líquido para as quantidades de 1000 itens - 0.14 USDPreço bruto para as quantidades de 1000 itens - 0.14 USD
Preço líquido para as quantidades de 2000 itens - 0.13 USDPreço bruto para as quantidades de 2000 itens - 0.13 USD
Preço líquido para as quantidades de 3000 itens - 0.12 USDPreço bruto para as quantidades de 3000 itens - 0.12 USD
Preço líquido para as quantidades de 5000 itens - 0.11 USDPreço bruto para as quantidades de 5000 itens - 0.11 USD
Preço líquido para as quantidades de 10000 itens - 0.10 USDPreço bruto para as quantidades de 10000 itens - 0.10 USD
6401 em stock na TME
Quantidade de unidades (Multiplicidade: 1)
Quantidade mínima a encomendar: 1.
Multiplicidade: 1.
SFH 4554 | Transmissor IR; 5mm; 860nm; preta; 550mW; 10°; 1,7÷3,6VDC; THT
Transmissor IR; 5mm; 860nm; preta; 550mW; 10°; 1,7÷3,6VDC; THT
Referência do Fabricante: SFH 4554
Fabricante: ams OSRAM
Preço líquido para as quantidades de 1 itens - 0.54 USDPreço bruto para as quantidades de 1 itens - 0.54 USD
Preço líquido para as quantidades de 10 itens - 0.39 USDPreço bruto para as quantidades de 10 itens - 0.39 USD
Preço líquido para as quantidades de 25 itens - 0.30 USDPreço bruto para as quantidades de 25 itens - 0.30 USD
Preço líquido para as quantidades de 50 itens - 0.26 USDPreço bruto para as quantidades de 50 itens - 0.26 USD
Preço líquido para as quantidades de 100 itens - 0.24 USDPreço bruto para as quantidades de 100 itens - 0.24 USD
Preço líquido para as quantidades de 125 itens - 0.24 USDPreço bruto para as quantidades de 125 itens - 0.24 USD
Preço líquido para as quantidades de 1000 itens - 0.22 USDPreço bruto para as quantidades de 1000 itens - 0.22 USD
8338 em stock na TME
Quantidade de unidades (Multiplicidade: 1)
Quantidade mínima a encomendar: 1.
Multiplicidade: 1.
L-934F3C | Transmissor IR; 3mm; 940nm; transparente; 3,6mW; 30°; THT
Transmissor IR; 3mm; 940nm; transparente; 3,6mW; 30°; THT
Referência do Fabricante: L-934F3C
Preço líquido para as quantidades de 1 itens - 0.15 USDPreço bruto para as quantidades de 1 itens - 0.15 USD
Preço líquido para as quantidades de 10 itens - 0.13 USDPreço bruto para as quantidades de 10 itens - 0.13 USD
Preço líquido para as quantidades de 45 itens - 0.12 USDPreço bruto para as quantidades de 45 itens - 0.12 USD
Preço líquido para as quantidades de 100 itens - 0.12 USDPreço bruto para as quantidades de 100 itens - 0.12 USD
Preço líquido para as quantidades de 500 itens - 0.11 USDPreço bruto para as quantidades de 500 itens - 0.11 USD
Preço líquido para as quantidades de 1000 itens - 0.10 USDPreço bruto para as quantidades de 1000 itens - 0.10 USD
18075 em stock na TME
Quantidade de unidades (Multiplicidade: 1)
Quantidade mínima a encomendar: 1.
Multiplicidade: 1.
SFH 4545 | Transmissor IR; 5mm; 950nm; preta; 550mW; 5°; 1,5÷1,8VDC; THT; 100mA
Transmissor IR; 5mm; 950nm; preta; 550mW; 5°; 1,5÷1,8VDC; THT; 100mA
Referência do Fabricante: SFH 4545
Fabricante: ams OSRAM
Preço líquido para as quantidades de 1 itens - 0.43 USDPreço bruto para as quantidades de 1 itens - 0.43 USD
Preço líquido para as quantidades de 5 itens - 0.35 USDPreço bruto para as quantidades de 5 itens - 0.35 USD
Preço líquido para as quantidades de 10 itens - 0.33 USDPreço bruto para as quantidades de 10 itens - 0.33 USD
Preço líquido para as quantidades de 15 itens - 0.32 USDPreço bruto para as quantidades de 15 itens - 0.32 USD
Preço líquido para as quantidades de 50 itens - 0.29 USDPreço bruto para as quantidades de 50 itens - 0.29 USD
Preço líquido para as quantidades de 100 itens - 0.28 USDPreço bruto para as quantidades de 100 itens - 0.28 USD
Preço líquido para as quantidades de 200 itens - 0.26 USDPreço bruto para as quantidades de 200 itens - 0.26 USD
Preço líquido para as quantidades de 250 itens - 0.26 USDPreço bruto para as quantidades de 250 itens - 0.26 USD
Preço líquido para as quantidades de 500 itens - 0.25 USDPreço bruto para as quantidades de 500 itens - 0.25 USD
Preço líquido para as quantidades de 1000 itens - 0.23 USDPreço bruto para as quantidades de 1000 itens - 0.23 USD
4675 em stock na TME
Quantidade de unidades (Multiplicidade: 1)
Quantidade mínima a encomendar: 1.
Multiplicidade: 1.
IR204-A | Transmissor IR; 3mm; 940nm; azul; 35°; 1,2÷4VDC; λp max: 940nm; THT
Transmissor IR; 3mm; 940nm; azul; 35°; 1,2÷4VDC; λp max: 940nm; THT
Referência do Fabricante: IR204-A
Fabricante: EVERLIGHT
Preço líquido para as quantidades de 10 itens - 0.08 USDPreço bruto para as quantidades de 10 itens - 0.08 USD
Preço líquido para as quantidades de 50 itens - 0.07 USDPreço bruto para as quantidades de 50 itens - 0.07 USD
Preço líquido para as quantidades de 100 itens - 0.06 USDPreço bruto para as quantidades de 100 itens - 0.06 USD
Preço líquido para as quantidades de 300 itens - 0.05 USDPreço bruto para as quantidades de 300 itens - 0.05 USD
60 em stock na TME
Quantidade de unidades (Multiplicidade: 1)
Quantidade mínima a encomendar: 10.
Multiplicidade: 1.
SFH 4544 | Transmissor IR; 5mm; 950nm; preta; 550mW; 10°; 1,6÷1,9VDC; THT
Transmissor IR; 5mm; 950nm; preta; 550mW; 10°; 1,6÷1,9VDC; THT
Referência do Fabricante: SFH 4544
Fabricante: ams OSRAM
Preço líquido para as quantidades de 1 itens - 0.63 USDPreço bruto para as quantidades de 1 itens - 0.63 USD
Preço líquido para as quantidades de 10 itens - 0.45 USDPreço bruto para as quantidades de 10 itens - 0.45 USD
Preço líquido para as quantidades de 25 itens - 0.39 USDPreço bruto para as quantidades de 25 itens - 0.39 USD
Preço líquido para as quantidades de 100 itens - 0.31 USDPreço bruto para as quantidades de 100 itens - 0.31 USD
Preço líquido para as quantidades de 125 itens - 0.29 USDPreço bruto para as quantidades de 125 itens - 0.29 USD
Preço líquido para as quantidades de 250 itens - 0.26 USDPreço bruto para as quantidades de 250 itens - 0.26 USD
Preço líquido para as quantidades de 300 itens - 0.26 USDPreço bruto para as quantidades de 300 itens - 0.26 USD
Preço líquido para as quantidades de 500 itens - 0.24 USDPreço bruto para as quantidades de 500 itens - 0.24 USD
Preço líquido para as quantidades de 1000 itens - 0.22 USDPreço bruto para as quantidades de 1000 itens - 0.22 USD
Preço líquido para as quantidades de 5000 itens - 0.21 USDPreço bruto para as quantidades de 5000 itens - 0.21 USD
3229 em stock na TME