Memórias EEPROM - circuitos integrados

(4 208)

As memórias EEPROM são componentes eletrónicos com uma longa história. Não são uma invenção nova: as suas origens remontam à primeira metade dos anos 70. Ofereceram um dos primeiros métodos de armazenamento permanente de dados em sistemas eletrónicos. De facto, há que dizer que esta tecnologia ainda está em desenvolvimento, pois a memória Flash, presente em discos SSD, cartões SD ou pendrives, tem muitas características em comum com a EEPROM, principalmente em termos de conceção. Também devemos ter em conta que a EEPROM está a ser lentamente substituída pela sua sucessora, já que, nos últimos anos, o desenvolvimento dos métodos de produção tornou o preço dos componentes Flash mais competitivo (também oferecem uma capacidade e uma velocidade de leitura/escrita muito superiores). No entanto, as memórias EEPROM continuam a ter sucesso em muitas aplicações.

Construção EEPROM

EEPROM é o acrónimo de “memória somente de leitura programável e apagável eletricamente” (abreviatura do inglês Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory). É um tipo de memória não volátil (os dados são preservados na eventualidade de um corte de energia). Estes sistemas utilizam transístores FGMOS (Floating Gate MOSFET), isto é, MOSFET com “porta flutuante”. O FGMOS é um tipo de transístor equipado com: porta de controlo (control) e porta flutuante (floating). O primeiro permite-lhe alterar a carga no segundo, mantendo a carga na porta flutuante. Em consequência, entre a fonte e a drenagem, o canal mantém-se permanentemente aberto ou fechado (ausente). Ao combinar transístores FGMOS com tecnologia CMOS, obtém-se uma célula de memória microscópica de um bit (uma porta lógica de facto) cujo estado pode ser alterado e guardado. Oito células deste tipo constituem um byte de memória, 8.192 portas constituem um kilobyte, etc.

Uso da memória EEPROM

As memórias EEPROM oferecem métodos simples de escrita/leitura de uma pequena quantidade de dados (na ordem dos kilobytes), usando interfaces comummente implementadas (p. ex., SPI, 1-wire, I2C). Uma das aplicações mais populares destes produtos é a memorização de configurações de dispositivos, também no setor da eletrónica e dos eletrodomésticos. Graças a elas, a rádio ou a televisão conservam as frequências atribuídas aos programas individuais e as preferências quanto ao processamento do som (equalizador gráfico). Os chips EEPROM desempenham funções semelhantes inclusive nos dispositivos mais simples: por exemplo, armazenar informação sobre a hora a que o despertador deve tocar.A simplicidade do funcionamento da EEPROM está relacionada com a organização das células de memória. Dividem-se em páginas (pages), em que a cada byte é atribuído um endereço (8 ou 16 bits, consoante o modelo). As funções de escrita e leitura requerem introduzir o endereço do primeiro quadro; este valor aumenta automaticamente à medida que os dados são descarregados do/inseridos no buffer. Graças a isso, a leitura pode ser efetuada por meio de comandos únicos e implementada por meio de um microcontrolador económico com uma funcionalidade totalmente básica. Alguns modelos de microcontroladores (p. ex., os populares AVR) contam com um chip EEPROM incorporado, utilizado para guardar dados a partir do programa (sem programador).

Outra vantagem dos sistemas EEPROM é a sua durabilidade e resistência elétrica, que tem feito com que este tipo de memória seja popular há tanto tempo, p. ex., em eletrónica automóvel.

Parâmetros importantes da memória EEPROM

Há vários aspetos a considerar aquando da escolha de um chip EEPROM para o seu projeto. A principal questão é, naturalmente, a capacidade da memória. A oferta da TME inclui sistemas que podem conter desde várias dezenas de bits até megabits (Mb). Tenha em conta que a capacidade em kilobits (KB) e megabits (Mb) é sempre 8 vezes menor que a capacidade medida em kilobytes (KB) e megabytes (MB).

Os componentes da EEPROM estão disponíveis para montagem SMD (montagem em superfície) e THT (montagem em orifício de passagem). Há uma diferença significativa no número de saídas entre os modelos de interface paralela (memória mais rápida, com um método de comunicação mais fiável) e de série. Este último pode suportar um de vários tipos de transmissão, por exemplo, 2-wire, I2C ou SPI (comummente utilizado em sistemas de microprocessador e microcontrolador).

Em alguns casos, o tempo de acesso e a frequência de relógio desempenham um papel importante, traduzindo-se na máxima velocidade de escrita e leitura da memória. Para algumas aplicações, este é um fator muito importante (por exemplo, a mudança rápida entre configurações, que constitui um volume relativamente grande de dados).

Obviamente, não deve esquecer-se dos parâmetros básicos que devem ser tidos em conta para construir dispositivos eletrónicos. O primeiro é a tensão de funcionamento. Aqui, muitos chips EEPROM apresentam uma alta tolerância; podem ser usados em circuitos de CC de 3,3 V e 5 V. Regra geral, os valores nominais situam-se entre 1,5 V e 6 V e são específicos do produto. O segundo aspeto importante é a temperatura de funcionamento. Aqui, importa salientar que as memórias EEPROM são elementos extremamente duradouros, e alguns modelos podem inclusive funcionar em condições térmicas de -40 °C a 125 °C.

Produtos: 4 208

Armazém:

TME
Externo
Todos
Página 1
M24M02-DRMN6TP | IC: memória EEPROM; 2MbEEPROM; I2C; 256kx8bit; 1,8÷5,5V; SO8
IC: memória EEPROM; 2MbEEPROM; I2C; 256kx8bit; 1,8÷5,5V; SO8
Referência do Fabricante: M24M02-DRMN6TP
Fabricante: STMicroelectronics
Preço líquido para as quantidades de 1 itens - 2.91 USDPreço bruto para as quantidades de 1 itens - 2.91 USD
Preço líquido para as quantidades de 25 itens - 2.70 USDPreço bruto para as quantidades de 25 itens - 2.70 USD
Preço líquido para as quantidades de 50 itens - 2.59 USDPreço bruto para as quantidades de 50 itens - 2.59 USD
Preço líquido para as quantidades de 100 itens - 2.48 USDPreço bruto para as quantidades de 100 itens - 2.48 USD
Preço líquido para as quantidades de 2500 itens - 2.00 USDPreço bruto para as quantidades de 2500 itens - 2.00 USD
3935 em stock na TME
Quantidade de unidades (Multiplicidade: 1)
Quantidade mínima a encomendar: 1.
Multiplicidade: 1.
M24512-WMN6TP | IC: memória EEPROM; 512kbEEPROM; I2C; 64kx8bit; 2,5÷5,5V; SO8
IC: memória EEPROM; 512kbEEPROM; I2C; 64kx8bit; 2,5÷5,5V; SO8
Referência do Fabricante: M24512-WMN6TP
Fabricante: STMicroelectronics
Preço líquido para as quantidades de 1 itens - 0.63 USDPreço bruto para as quantidades de 1 itens - 0.63 USD
Preço líquido para as quantidades de 50 itens - 0.58 USDPreço bruto para as quantidades de 50 itens - 0.58 USD
Preço líquido para as quantidades de 250 itens - 0.52 USDPreço bruto para as quantidades de 250 itens - 0.52 USD
Preço líquido para as quantidades de 500 itens - 0.49 USDPreço bruto para as quantidades de 500 itens - 0.49 USD
Preço líquido para as quantidades de 1000 itens - 0.46 USDPreço bruto para as quantidades de 1000 itens - 0.46 USD
Preço líquido para as quantidades de 2500 itens - 0.42 USDPreço bruto para as quantidades de 2500 itens - 0.42 USD
Preço líquido para as quantidades de 5000 itens - 0.38 USDPreço bruto para as quantidades de 5000 itens - 0.38 USD
Preço líquido para as quantidades de 7500 itens - 0.36 USDPreço bruto para as quantidades de 7500 itens - 0.36 USD
Preço líquido para as quantidades de 12500 itens - 0.33 USDPreço bruto para as quantidades de 12500 itens - 0.33 USD
3710 em stock na TME
Quantidade de unidades (Multiplicidade: 1)
Quantidade mínima a encomendar: 1.
Multiplicidade: 1.
M24C02-RMN6TP | IC: memória EEPROM; 2kbEEPROM; I2C; 256x8bit; 1,8÷5,5V; SO8
IC: memória EEPROM; 2kbEEPROM; I2C; 256x8bit; 1,8÷5,5V; SO8
Referência do Fabricante: M24C02-RMN6TP
Fabricante: STMicroelectronics
Preço líquido para as quantidades de 1 itens - 0.16 USDPreço bruto para as quantidades de 1 itens - 0.16 USD
Preço líquido para as quantidades de 100 itens - 0.14 USDPreço bruto para as quantidades de 100 itens - 0.14 USD
Preço líquido para as quantidades de 2500 itens - 0.12 USDPreço bruto para as quantidades de 2500 itens - 0.12 USD
Preço líquido para as quantidades de 17500 itens - 0.11 USDPreço bruto para as quantidades de 17500 itens - 0.11 USD
9292 em stock na TME
Quantidade de unidades (Multiplicidade: 1)
Quantidade mínima a encomendar: 1.
Multiplicidade: 1.
24AA02E48T-I/OT | IC: memória EEPROM; 2kbEEPROM; I2C; 2x128x8bit; 1,7÷5,5V; 400kHz
IC: memória EEPROM; 2kbEEPROM; I2C; 2x128x8bit; 1,7÷5,5V; 400kHz
Referência do Fabricante: 24AA02E48T-I/OT
Preço líquido para as quantidades de 1 itens - 0.31 USDPreço bruto para as quantidades de 1 itens - 0.31 USD
Preço líquido para as quantidades de 3000 itens - 0.29 USDPreço bruto para as quantidades de 3000 itens - 0.29 USD
4182 em stock na TME
Quantidade de unidades (Multiplicidade: 1)
Quantidade mínima a encomendar: 1.
Multiplicidade: 1.
DS2431+ | IC: memória EEPROM; 1kbEEPROM; single-wire; 256kx4bit; 2,8÷5,25V
IC: memória EEPROM; 1kbEEPROM; single-wire; 256kx4bit; 2,8÷5,25V
Referência do Fabricante: DS2431+
Preço líquido para as quantidades de 1 itens - 2.39 USDPreço bruto para as quantidades de 1 itens - 2.39 USD
Preço líquido para as quantidades de 50 itens - 2.23 USDPreço bruto para as quantidades de 50 itens - 2.23 USD
Preço líquido para as quantidades de 100 itens - 2.15 USDPreço bruto para as quantidades de 100 itens - 2.15 USD
Preço líquido para as quantidades de 200 itens - 2.07 USDPreço bruto para as quantidades de 200 itens - 2.07 USD
Preço líquido para as quantidades de 500 itens - 1.95 USDPreço bruto para as quantidades de 500 itens - 1.95 USD
Preço líquido para as quantidades de 1000 itens - 1.83 USDPreço bruto para as quantidades de 1000 itens - 1.83 USD
Preço líquido para as quantidades de 1500 itens - 1.76 USDPreço bruto para as quantidades de 1500 itens - 1.76 USD
Preço líquido para as quantidades de 2000 itens - 1.73 USDPreço bruto para as quantidades de 2000 itens - 1.73 USD
Preço líquido para as quantidades de 4000 itens - 1.67 USDPreço bruto para as quantidades de 4000 itens - 1.67 USD
1494 em stock na TME
Quantidade de unidades (Multiplicidade: 1)
Quantidade mínima a encomendar: 1.
Multiplicidade: 1.
AT28C64B-15PU | IC: memória EEPROM; 64kbEEPROM; 8kx8bit; 4,5÷5,5V; DIP28-W; 150ns
IC: memória EEPROM; 64kbEEPROM; 8kx8bit; 4,5÷5,5V; DIP28-W; 150ns
Referência do Fabricante: AT28C64B-15PU
Preço líquido para as quantidades de 1 itens - 5.34 USDPreço bruto para as quantidades de 1 itens - 5.34 USD
64 em stock na TME
Quantidade de unidades (Multiplicidade: 1)
Quantidade mínima a encomendar: 1.
Multiplicidade: 1.
M24C64-WMN6TP | IC: memória EEPROM; 64kbEEPROM; I2C; 8kx8bit; 2,5÷5,5V; SO8
IC: memória EEPROM; 64kbEEPROM; I2C; 8kx8bit; 2,5÷5,5V; SO8
Referência do Fabricante: M24C64-WMN6TP
Fabricante: STMicroelectronics
Preço líquido para as quantidades de 1 itens - 0.21 USDPreço bruto para as quantidades de 1 itens - 0.21 USD
Preço líquido para as quantidades de 1000 itens - 0.20 USDPreço bruto para as quantidades de 1000 itens - 0.20 USD
Preço líquido para as quantidades de 2500 itens - 0.19 USDPreço bruto para as quantidades de 2500 itens - 0.19 USD
Preço líquido para as quantidades de 5000 itens - 0.17 USDPreço bruto para as quantidades de 5000 itens - 0.17 USD
Preço líquido para as quantidades de 7500 itens - 0.16 USDPreço bruto para as quantidades de 7500 itens - 0.16 USD
Preço líquido para as quantidades de 10000 itens - 0.15 USDPreço bruto para as quantidades de 10000 itens - 0.15 USD
Preço líquido para as quantidades de 12500 itens - 0.14 USDPreço bruto para as quantidades de 12500 itens - 0.14 USD
Preço líquido para as quantidades de 17500 itens - 0.14 USDPreço bruto para as quantidades de 17500 itens - 0.14 USD
2723 em stock na TME
Quantidade de unidades (Multiplicidade: 1)
Quantidade mínima a encomendar: 1.
Multiplicidade: 1.
M24C08-WMN6TP | IC: memória EEPROM; 8kbEEPROM; I2C; 1kx8bit; 2,5÷5,5V; 400kHz; SO8
IC: memória EEPROM; 8kbEEPROM; I2C; 1kx8bit; 2,5÷5,5V; 400kHz; SO8
Referência do Fabricante: M24C08-WMN6TP
Fabricante: STMicroelectronics
Preço líquido para as quantidades de 1 itens - 0.20 USDPreço bruto para as quantidades de 1 itens - 0.20 USD
Preço líquido para as quantidades de 1000 itens - 0.18 USDPreço bruto para as quantidades de 1000 itens - 0.18 USD
Preço líquido para as quantidades de 2500 itens - 0.16 USDPreço bruto para as quantidades de 2500 itens - 0.16 USD
Preço líquido para as quantidades de 5000 itens - 0.14 USDPreço bruto para as quantidades de 5000 itens - 0.14 USD
Preço líquido para as quantidades de 7500 itens - 0.12 USDPreço bruto para as quantidades de 7500 itens - 0.12 USD
Preço líquido para as quantidades de 12500 itens - 0.11 USDPreço bruto para as quantidades de 12500 itens - 0.11 USD
9131 em stock na TME
Quantidade de unidades (Multiplicidade: 1)
Quantidade mínima a encomendar: 1.
Multiplicidade: 1.
24AA64T-I/OT | IC: memória EEPROM; 64kbEEPROM; I2C; 8kx8bit; 1,7÷5,5V; 400kHz
IC: memória EEPROM; 64kbEEPROM; I2C; 8kx8bit; 1,7÷5,5V; 400kHz
Referência do Fabricante: 24AA64T-I/OT
Preço líquido para as quantidades de 1 itens - 0.48 USDPreço bruto para as quantidades de 1 itens - 0.48 USD
Preço líquido para as quantidades de 3000 itens - 0.45 USDPreço bruto para as quantidades de 3000 itens - 0.45 USD
17 em stock na TME
Quantidade de unidades (Multiplicidade: 1)
Quantidade mínima a encomendar: 1.
Multiplicidade: 1.
M24C32-WMN6TP | IC: memória EEPROM; 32kbEEPROM; I2C; 4kx8bit; 2,5÷5,5V; 1MHz; SO8
IC: memória EEPROM; 32kbEEPROM; I2C; 4kx8bit; 2,5÷5,5V; 1MHz; SO8
Referência do Fabricante: M24C32-WMN6TP
Fabricante: STMicroelectronics
Preço líquido para as quantidades de 1 itens - 0.32 USDPreço bruto para as quantidades de 1 itens - 0.32 USD
Preço líquido para as quantidades de 100 itens - 0.26 USDPreço bruto para as quantidades de 100 itens - 0.26 USD
Preço líquido para as quantidades de 1000 itens - 0.24 USDPreço bruto para as quantidades de 1000 itens - 0.24 USD
4172 em stock na TME
Quantidade de unidades (Multiplicidade: 1)
Quantidade mínima a encomendar: 1.
Multiplicidade: 1.
AT28C256-15PU | IC: memória EEPROM; 256kbEEPROM; 32kx8bit; 4,5÷5,5V; DIP28; 150ns
IC: memória EEPROM; 256kbEEPROM; 32kx8bit; 4,5÷5,5V; DIP28; 150ns
Referência do Fabricante: AT28C256-15PU
Preço líquido para as quantidades de 1 itens - 11.21 USDPreço bruto para as quantidades de 1 itens - 11.21 USD
102 em stock na TME
Quantidade de unidades (Multiplicidade: 1)
Quantidade mínima a encomendar: 1.
Multiplicidade: 1.
M95P32-IXMNT/E | IC: memória EEPROM; 32MbEEPROM; SPI; 4Mx8bit; 1,6÷3,6V; SO8
IC: memória EEPROM; 32MbEEPROM; SPI; 4Mx8bit; 1,6÷3,6V; SO8
Referência do Fabricante: M95P32-IXMNT/E
Fabricante: STMicroelectronics
Preço líquido para as quantidades de 2500 itens - 0.90 USDPreço bruto para as quantidades de 2500 itens - 0.90 USD
0 em stock na TME
Quantidade de unidades (Multiplicidade: 2 500)
Quantidade mínima a encomendar: 2 500.
Multiplicidade: 2 500.
CAT24C256WI-GT3 | IC: memória EEPROM; 256kbEEPROM; I2C; 32kx8bit; 1,8÷5,5V; 1MHz
IC: memória EEPROM; 256kbEEPROM; I2C; 32kx8bit; 1,8÷5,5V; 1MHz
Referência do Fabricante: CAT24C256WI-GT3
Fabricante: ONSEMI
Preço líquido para as quantidades de 1 itens - 0.58 USDPreço bruto para as quantidades de 1 itens - 0.58 USD
Preço líquido para as quantidades de 25 itens - 0.54 USDPreço bruto para as quantidades de 25 itens - 0.54 USD
Preço líquido para as quantidades de 50 itens - 0.52 USDPreço bruto para as quantidades de 50 itens - 0.52 USD
Preço líquido para as quantidades de 100 itens - 0.50 USDPreço bruto para as quantidades de 100 itens - 0.50 USD
Preço líquido para as quantidades de 250 itens - 0.47 USDPreço bruto para as quantidades de 250 itens - 0.47 USD
Preço líquido para as quantidades de 500 itens - 0.44 USDPreço bruto para as quantidades de 500 itens - 0.44 USD
Preço líquido para as quantidades de 1000 itens - 0.42 USDPreço bruto para as quantidades de 1000 itens - 0.42 USD
Preço líquido para as quantidades de 3000 itens - 0.38 USDPreço bruto para as quantidades de 3000 itens - 0.38 USD
Preço líquido para as quantidades de 6000 itens - 0.36 USDPreço bruto para as quantidades de 6000 itens - 0.36 USD
3219 em stock na TME
Quantidade de unidades (Multiplicidade: 1)
Quantidade mínima a encomendar: 1.
Multiplicidade: 1.
25AA02E48T-I/OT | IC: memória EEPROM; 2kbEEPROM; SPI; 256x8bit; 1,8÷5,5V; 10MHz
IC: memória EEPROM; 2kbEEPROM; SPI; 256x8bit; 1,8÷5,5V; 10MHz
Referência do Fabricante: 25AA02E48T-I/OT
Preço líquido para as quantidades de 1 itens - 0.53 USDPreço bruto para as quantidades de 1 itens - 0.53 USD
Preço líquido para as quantidades de 3000 itens - 0.49 USDPreço bruto para as quantidades de 3000 itens - 0.49 USD
0 em stock na TME
Quantidade de unidades (Multiplicidade: 1)
Quantidade mínima a encomendar: 1.
Multiplicidade: 1.
M24C16-RMN6TP | IC: memória EEPROM; 16kbEEPROM; I2C; 2kx8bit; 1,8÷5,5V; 400kHz; SO8
IC: memória EEPROM; 16kbEEPROM; I2C; 2kx8bit; 1,8÷5,5V; 400kHz; SO8
Referência do Fabricante: M24C16-RMN6TP
Fabricante: STMicroelectronics
Preço líquido para as quantidades de 1 itens - 0.21 USDPreço bruto para as quantidades de 1 itens - 0.21 USD
Preço líquido para as quantidades de 250 itens - 0.20 USDPreço bruto para as quantidades de 250 itens - 0.20 USD
Preço líquido para as quantidades de 500 itens - 0.18 USDPreço bruto para as quantidades de 500 itens - 0.18 USD
Preço líquido para as quantidades de 1000 itens - 0.16 USDPreço bruto para as quantidades de 1000 itens - 0.16 USD
Preço líquido para as quantidades de 2500 itens - 0.13 USDPreço bruto para as quantidades de 2500 itens - 0.13 USD
Preço líquido para as quantidades de 5000 itens - 0.10 USDPreço bruto para as quantidades de 5000 itens - 0.10 USD
Preço líquido para as quantidades de 7500 itens - 0.09 USDPreço bruto para as quantidades de 7500 itens - 0.09 USD
1692 em stock na TME
Quantidade de unidades (Multiplicidade: 1)
Quantidade mínima a encomendar: 1.
Multiplicidade: 1.
M93C46-WMN6TP | IC: memória EEPROM; 1kbEEPROM; Microwire; 128x8/64x16bit; SO8
IC: memória EEPROM; 1kbEEPROM; Microwire; 128x8/64x16bit; SO8
Referência do Fabricante: M93C46-WMN6TP
Fabricante: STMicroelectronics
Preço líquido para as quantidades de 1 itens - 0.16 USDPreço bruto para as quantidades de 1 itens - 0.16 USD
4006 em stock na TME
Quantidade de unidades (Multiplicidade: 1)
Quantidade mínima a encomendar: 1.
Multiplicidade: 1.
24LC256-I/P | IC: memória EEPROM; 256kbEEPROM; I2C; 32kx8bit; 2,5÷5,5V; 400kHz
IC: memória EEPROM; 256kbEEPROM; I2C; 32kx8bit; 2,5÷5,5V; 400kHz
Referência do Fabricante: 24LC256-I/P
Preço líquido para as quantidades de 1 itens - 1.17 USDPreço bruto para as quantidades de 1 itens - 1.17 USD
Preço líquido para as quantidades de 60 itens - 1.09 USDPreço bruto para as quantidades de 60 itens - 1.09 USD
731 em stock na TME
Quantidade de unidades (Multiplicidade: 1)
Quantidade mínima a encomendar: 1.
Multiplicidade: 1.
M24128-BWMN6TP | IC: memória EEPROM; 128kbEEPROM; I2C; 16kx8bit; 2,5÷5,5V; 1MHz; SO8
IC: memória EEPROM; 128kbEEPROM; I2C; 16kx8bit; 2,5÷5,5V; 1MHz; SO8
Referência do Fabricante: M24128-BWMN6TP
Fabricante: STMicroelectronics
Preço líquido para as quantidades de 2500 itens - 0.21 USDPreço bruto para as quantidades de 2500 itens - 0.21 USD
Preço líquido para as quantidades de 7500 itens - 0.19 USDPreço bruto para as quantidades de 7500 itens - 0.19 USD
Preço líquido para as quantidades de 25000 itens - 0.16 USDPreço bruto para as quantidades de 25000 itens - 0.16 USD
0 em stock na TME
Quantidade de unidades (Multiplicidade: 2 500)
Quantidade mínima a encomendar: 2 500.
Multiplicidade: 2 500.
M24512-RMN6TP | IC: memória EEPROM; 512kbEEPROM; I2C; 64kx8bit; 1,8÷5,5V; 1MHz; SO8
IC: memória EEPROM; 512kbEEPROM; I2C; 64kx8bit; 1,8÷5,5V; 1MHz; SO8
Referência do Fabricante: M24512-RMN6TP
Fabricante: STMicroelectronics
Preço líquido para as quantidades de 1 itens - 0.79 USDPreço bruto para as quantidades de 1 itens - 0.79 USD
Preço líquido para as quantidades de 500 itens - 0.72 USDPreço bruto para as quantidades de 500 itens - 0.72 USD
Preço líquido para as quantidades de 1000 itens - 0.66 USDPreço bruto para as quantidades de 1000 itens - 0.66 USD
Preço líquido para as quantidades de 2500 itens - 0.54 USDPreço bruto para as quantidades de 2500 itens - 0.54 USD
Preço líquido para as quantidades de 5000 itens - 0.41 USDPreço bruto para as quantidades de 5000 itens - 0.41 USD
Preço líquido para as quantidades de 7500 itens - 0.34 USDPreço bruto para as quantidades de 7500 itens - 0.34 USD
Preço líquido para as quantidades de 12500 itens - 0.27 USDPreço bruto para as quantidades de 12500 itens - 0.27 USD
Preço líquido para as quantidades de 17500 itens - 0.26 USDPreço bruto para as quantidades de 17500 itens - 0.26 USD
2861 em stock na TME
Quantidade de unidades (Multiplicidade: 1)
Quantidade mínima a encomendar: 1.
Multiplicidade: 1.
M24C64-RMN6TP | IC: memória EEPROM; 64kbEEPROM; I2C; 8kx8bit; 1,8÷5,5V; 1MHz; SO8
IC: memória EEPROM; 64kbEEPROM; I2C; 8kx8bit; 1,8÷5,5V; 1MHz; SO8
Referência do Fabricante: M24C64-RMN6TP
Fabricante: STMicroelectronics
Preço líquido para as quantidades de 1 itens - 0.29 USDPreço bruto para as quantidades de 1 itens - 0.29 USD
Preço líquido para as quantidades de 10 itens - 0.27 USDPreço bruto para as quantidades de 10 itens - 0.27 USD
Preço líquido para as quantidades de 25 itens - 0.26 USDPreço bruto para as quantidades de 25 itens - 0.26 USD
Preço líquido para as quantidades de 50 itens - 0.25 USDPreço bruto para as quantidades de 50 itens - 0.25 USD
Preço líquido para as quantidades de 100 itens - 0.23 USDPreço bruto para as quantidades de 100 itens - 0.23 USD
Preço líquido para as quantidades de 250 itens - 0.22 USDPreço bruto para as quantidades de 250 itens - 0.22 USD
Preço líquido para as quantidades de 500 itens - 0.21 USDPreço bruto para as quantidades de 500 itens - 0.21 USD
Preço líquido para as quantidades de 1000 itens - 0.19 USDPreço bruto para as quantidades de 1000 itens - 0.19 USD
Preço líquido para as quantidades de 2500 itens - 0.18 USDPreço bruto para as quantidades de 2500 itens - 0.18 USD
Preço líquido para as quantidades de 5000 itens - 0.16 USDPreço bruto para as quantidades de 5000 itens - 0.16 USD
1227 em stock na TME