+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
Data de publicação: 01-07-2022 Data de atualização: 10-04-2026 🕒 6 min de leitura
Nas instalações elétricas são usados vários tipos de fios e cabos. Estes nomes são comummente usados indistintamente, embora na realidade existam diferenças significativas entre eles.Geralmente, estes elementos de instalação podem ser divididos em:
Os cabos são produtos compostos por um ou mais condutores isolados e estão equipados com uma capa e, por vezes, também com uma capa protetora e uma armadura. Os cabos são concebidos principalmente para serem colocados diretamente no chão, em água ou canais subterrâneos, e para estarem suspensos no ar. Os cabos utilizados em instalações de baixa tensão podem ser divididos em:
Na sua maioria, os cabos de baixa tensão estão construídos para U0/U = 0,6/1 kV.
Os cabos são produtos compostos por um ou mais fios trançados ou um ou mais condutores isolados, que podem ou não estar equipados com uma cobertura ou armadura não metálica.
Os cabos utilizados em instalações de baixa tensão podem ser divididos em:
Os cabos de instalação de uso comum são fabricados para as seguintes tensões nominais U0/U: 300/300 V, 300/500 V, 450/750 V e 600/1000 V.Os elementos centrais do cabo e do fio são os condutores. No caso de cabos e fios de potência, os núcleos são feitos de fios de cobre ou alumínio. Os condutores dos cabos e fios de telecomunicações e sinalização (controlo) são feitos de cobre.Pela forma, distinguem-se os seguintes filamentos:
Pela estrutura, distinguem-se os seguintes filamentos:
Se escolher cabos com condutores multifilares, deve lembrar-se da influência desta estrutura na flexibilidade de todo o elemento. De quantos mais filamentos com diâmetros mais pequenos for composto um fio, mais flexível será.
Os condutores individuais estão isolados entre si e dos elementos aterrados com isolamento em forma de:
No caso de cabos e filamentos que possam estar expostos a condições nocivas ou danos mecânicos, são utilizados elementos adicionais:
O desenho dos cabos é muito variado e depende principalmente do uso previsto e das suas propriedades.
A Comissão Europeia, através dos organismos europeus de normalização, implementou as denominadas normas harmonizadas comuns a todos os Estados-membros. A aplicação das normas introduzidas é voluntária, mas garante a suposta conformidade dos produtos e serviços fabricados com os requisitos aplicáveis das diretivas, regulamentos ou outros atos legais essenciais da UE. Por meio de normas harmonizadas, o fabricante pode tirar partido de um processo simplificado de avaliação da conformidade do produto com a diretiva ou regulamento aplicável.
A marcação de condutores e cabos em instalações elétricas é utilizada com a finalidade de identificar e aumentar o grau de segurança e evitar ambiguidades. Cabe referir que não se deve utilizar uma única cor verde e uma única cor amarela em locais onde exista risco de confusão com a combinação de um cabo verde/amarelo, reservado unicamente para marcar o condutor de proteção. É recomendável utilizar a cor verde/amarelo juntamente com as cores azul claro, preto e castanho. Quando os núcleos de um cabo multinúcleo são marcados com diferentes cores, os símbolos das letras das cores devem ser separados por um símbolo “mais”. Por exemplo, BK+BN+BK+BU+GNYE.
A identificação por cores deve ser aplicada ao longo de todo o cabo, mediante isolamento de cor ou marcadores de cor. Só é permitido usar marcações de cor em locais acessíveis e visíveis. A cor azul claro é para o cabo neutro N ou o cabo central M. Esta cor não deve ser usada para identificar outros cabos se existir risco de confusão. Se não houver núcleos N ou M num cabo multinúcleo, o núcleo azul claro pode ser usado para outros fins, exceto como condutor de proteção. A combinação bicolor verde-amarelo só deve ser utilizada para a marcação e identificação do condutor PE. Se o condutor de proteção puder ser identificado facilmente pela sua forma, construção ou localização, por exemplo, num condutor coaxial, não é necessário marcá-lo em todo o seu comprimento. Nesse caso, é necessário marcar as extremidades do condutor e as partes acessíveis por meio de símbolos gráficos claros ou uma combinação bicolor verde-amarelo. O condutor de proteção/neutro do PEN isolado deve ser marcado com um dos seguintes métodos:
Os conectores elétricos, popularmente conhecidos como contactos, são locais de ligação de recetores à instalação elétrica com uma ficha que se adapta a um determinado tipo de conector. São selecionados com base na sua função e no local onde serão instalados. Na instalação monofásica clássica, e a mais comum em apartamentos e casas na Polónia, são utilizados conectores de tipo E, isto é, conectores com dois orifícios e um pino colocado entre eles. Por vezes também há conectores elétricos de tipo C, mas são cada vez mais substituídos pelo tipo E, ou seja, conectores sem pino para um cabo de aterramento PE. O segundo tipo de conector, utilizado nos Países Baixos ou na Alemanha, é o tipo F, que se distingue do tipo E pelo facto de o pino de aterramento ser substituído por dois contactos elásticos, que se colocam nas paredes laterais do conector, em contacto com as placas situadas na lateral do conector e, portanto, aterram essa ligação.
Um dos parâmetros mais importantes dos conectores é a classe de proteção IP, na qual dois números indicam o grau de proteção contra corpos estranhos e entrada de água no conector. Em locais residenciais, são instalados com maior frequência os conectores IP22, mas, por exemplo, numa garagem ou em outras salas de serviços, são recomendáveis os conectores IP56. A norma PN-EN 60529:2003 informa sobre a classificação PN.
Quando criar e implementar uma instalação elétrica em casa a partir do zero, é definitivamente uma boa prática marcar cuidadosamente os elementos. A vasta gama de diferentes tipos de marcadores elétricos dá uma ajuda.
Consulte a oferta de marcadores
A tarefa dos marcadores é facilitar a identificação de cabos elétricos em qualquer sítio onde exista essa necessidade. Aquando da escolha de um produto específico, vale a pena considerar as condições em que funcionará. Os fatores ambientais que afetarão os cabos e fios elétricos também afetarão o marcador, ou seja, é necessário ter em conta: eventual atividade de roedores, trabalho a altas temperaturas, condições climáticas variáveis e exposição dos marcadores a danos mecânicos. Vale a pena lembrar-se disso, por exemplo, quando marcar cabos elétricos em automóveis.
Os tipos mais populares de marcadores de cabos são:
Este último é o tipo de marcador disponível no mercado mais conhecido e mais utilizado. A sua vantagem é a facilidade de instalação, a possibilidade de se adaptar a cabos de vários diâmetros e uma grande variedade em muitas cores do código internacional de marcação de condutores. O instalador seleciona pessoalmente os símbolos disponíveis da série de caracteres A-Z e de dígitos 0-9 e coloca-os nas linhas, num local visível e seguro.
A cuidadosa marcação dos cabos, respeitando as marcações já aplicadas durante as reparações e modificações da instalação, protege de descargas elétricas tanto as pessoas que trabalham na instalação como os membros da família, e também protege os equipamentos que alimentam os cabos, filamentos e tomadas. Além disso, facilita a realização das atualizações e reparações necessárias.
Se está a dar os primeiros passos no mundo da eletrónica e a criar os seus primeiros circuitos, o Evento Tech Master é o serviço que procura. Na plataforma pode publicar os seus próprios projetos e procurar inspiração no trabalho de outros utilizadores.
O Evento Tech Master é também um espaço onde encontrará muitas competições para jovens eletrónicos de todo o mundo.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.