+1 500 000 produtos na nossa oferta

7000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

Começando com o Raspberry Pi AI HAT+

Data de publicação: 27-05-2025 Data de atualização: 10-04-2026 🕒 3 min de leitura

Desbloqueie a IA no seu Raspberry Pi 5! Siga este guia passo a passo para configurar o AI HAT+ e começar a explorar suas poderosas capacidades.

Então você comprou o Raspberry Pi AI HAT+ mas não tem certeza de como fazê-lo funcionar? Ou talvez você esteja considerando comprar um, mas o processo de instalação parece complicado? Confira este guia do especialista em Raspberry Pi, Nate Contino, para passar suavemente por todo o processo de configuração passo a passo.

O Raspberry Pi AI HAT+ é uma placa adicional com um acelerador de IA Hailo integrado compatível com o Raspberry Pi 5. A NPU (unidade de processamento neural) nesta placa pode ser usada em uma variedade de aplicações, como automação residencial, segurança, controle de processos ou robótica.

Está disponível em duas variantes: 13 e 26 tera-operações por segundo (TOPS).

Ambos são construídos em torno dos aceleradores de inferência de redes neurais Hailo-8 e Hailo-8L. O primeiro é melhor para cargas de trabalho moderadas, enquanto o segundo é capaz de executar redes maiores e pode fazê-lo mais rapidamente. Ele também pode executar várias redes ao mesmo tempo.

O AI HAT+ usa a interface PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) do Raspberry Pi 5 para se comunicar. O Raspberry Pi 5 atua como um host e detecta automaticamente o acelerador a bordo, usando a NPU para realizar tarefas de computação de IA. As aplicações de câmera rpicam-apps integradas do Raspberry Pi OS usam a NPU para realizar tarefas de pós-processamento compatíveis.

Para usar o AI HAT+, você precisará de um Raspberry Pi 5!

Minicomputadores Raspberry Pi 5

Instalação do AI HAT+ passo a passo

O AI HAT+ vem com um cabo flat, cabeçote de empilhamento GPIO (entrada/saída de propósito geral) e hardware de montagem. Você precisará deles durante a configuração. Para instalar seu dispositivo, siga estes passos:

  1. Primeiro, certifique-se de que seu Raspberry Pi usa o software mais recente. Para atualizar, execute o seguinte comando: $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade.
  2. Em seguida, você precisa garantir que o firmware do Raspberry Pi também esteja atualizado. Para ver a versão do firmware que você está executando atualmente, use o comando: $ sudo rpi-eeprom-update.
  3. Se a data for 6 de dezembro de 2023 ou posterior, você pode prosseguir. Se a data for anterior a 6 de dezembro de 2023, execute o seguinte comando para abrir o CLI de Configuração do Raspberry Pi: $ sudo raspi-config. Na seção Opções Avançadas > Versão do Bootloader, escolha Última.
  4. Em seguida, saia do raspi-config com Finish ou a tecla escape. Para atualizar o firmware para a versão mais recente, execute o comando: $ sudo rpi-eeprom-update -a. Em seguida, reinicie com sudo reboot.
  5. Antes de começar a instalação, certifique-se de desconectar seu Raspberry Pi da energia.
  6. Recomendamos usar o AI HAT+ com o Raspberry Pi Active Cooler para alcançar o melhor desempenho. Nesse caso, instale-o antes de instalar o AI HAT+.
  7. Use quatro dos parafusos fornecidos para instalar os espaçadores. Pressione firmemente o cabeçote de empilhamento GPIO em cima dos pinos GPIO do Raspberry Pi para prendê-lo. Desde que todos os pinos se encaixem, a orientação deles não é importante.
  8. Em seguida, desconecte o cabo flat do AI HAT+ e conecte-o ao Raspberry Pi inserindo a outra extremidade no port PCIe. Levante o suporte do cabo flat de ambos os lados e insira o cabo com os pontos de contato de cobre voltados para dentro, em direção às portas USB.
  9. Quando o cabo flat estiver totalmente e uniformemente inserido no port PCIe, você deve ser capaz de empurrar o suporte do cabo para baixo de ambos os lados para fixar o cabo flat no lugar. Em seguida, você pode colocar o AI HAT+ em cima dos espaçadores e prendê-lo com os quatro parafusos restantes.
  10. Insira o cabo flat no slot no AI HAT+. Levante o suporte do cabo de ambos os lados, depois insira o cabo com os pontos de contato de cobre voltados para cima. Com o cabo totalmente inserido, você pode empurrar o suporte do cabo para baixo.
  11. Parabéns, você instalou com sucesso o AI HAT+, e agora pode começar a usá-lo. Basta conectar o Raspberry Pi à energia e o AI HAT+ será automaticamente detectado pelo Raspberry Pi OS.

Nota: Este artigo não faz parte da documentação oficial e pode não conter as atualizações mais recentes. Para obter as instruções e orientações mais atualizadas, consulte a página de documentação do AI HAT+.

A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.

A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.

CONSULTE TAMBÉM