+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
EEPROM (Mémoire morte programmable effaçable électriquement) est un type de mémoire semi-conducteur non volatile qui permet plusieurs écritures et suppressions électriques de manière sélective, sans avoir à effacer le contenu de l'ensemble de la mémoire d'un coup. L'EEPROM se caractérise par sa capacité à stocker de manière permanente des informations même lorsque l'alimentation est coupée, ce qui la rend extrêmement utile dans les applications nécessitant la conservation de la configuration, des paramètres utilisateur ou de la calibration des dispositifs électroniques.
La structure de la cellule mémoire EEPROM est basée sur des transistors FGMOS (MOSFET à porte flottante), dans lesquels les données sont stockées par l'accumulation ou la suppression contrôlée d'une charge électrique sur une porte isolée. Le stockage et la suppression des données sont réalisés à l'aide du tunneling de Fowler-Nordheim ou du phénomène d'injection de charge, ce qui permet de préserver l'état logique pendant des décennies.
Dans les systèmes de microprocesseurs et les microcontrôleurs, l'EEPROM a la fonction de stocker de petites mais critiques quantités de données, telles que des clés cryptographiques, des paramètres système ou des enregistrements de mesure. Comparée à la mémoire Flash, l'EEPROM offre une plus grande flexibilité pour stocker des octets uniques sans avoir à d'abord effacer de plus grands blocs de données, bien que cela se fasse au prix d'une vitesse d'opérations plus faible et d'un nombre limité de cycles d'écriture/effacement.
Dans les applications industrielles, automobiles et médicales, les EEPROM sont choisies pour leur haute fiabilité, leur résistance aux interférences électromagnétiques et leur capacité à fonctionner sur une large plage de températures. Les EEPROM modernes sont souvent intégrées directement dans des microcontrôleurs ou proposées sous forme de circuits intégrés autonomes avec des interfaces série telles que I²C ou SPI, ce qui permet une intégration facile dans des systèmes électroniques complexes.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.