+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Photocellule - définition

Une Cellule Photoélectrique est un dispositif semi-conducteur qui convertit l'énergie radiante l'énergie électromagnétique, le plus souvent la lumière du soleil, directement en énergie électrique par le biais du phénomène photovoltaïque. Son principe de fonctionnement repose sur la génération de paires électron-trou dans un matériau semi-conducteur sous l'influence de l'absorption de photons dont l'énergie est supérieure à l'écart énergétique. Les porteurs de charge résultants sont ensuite séparés par le champ interne présent dans la jonction p-n, ce qui entraîne la création de une tension électrique et permet au courant de circuler dans le circuit externe.

Le silicium - monocristallin et polycristallin - est le matériau le plus couramment utilisé dans la fabrication des cellules photovoltaïques en raison de son bon rendement de conversion, de sa stabilité et de sa disponibilité technologique. Outre les structures traditionnelles en silicium, des cellules photovoltaïques à couche mince basées sur des composés tels que le CdTe, le CIGS ou les pérovskites sont également en cours de développement, offrant des coûts de production potentiellement plus faibles et une plus grande souplesse d'application.

Les caractéristiques de performance d'une cellule photovoltaïque dépendent de paramètres tels que la tension en circuit ouvert, le courant de court-circuit, la puissance maximale et le rendement de conversion énergétique. Ce rendement détermine la part de l'énergie lumineuse incidente qui est convertie en énergie électrique et dépend, entre autres, de la qualité du matériau, de la conception de la cellule et des conditions d'éclairage. Pour augmenter l'efficacité des systèmes photovoltaïques, les cellules photovoltaïques sont combinées en modules et en panneaux, qui peuvent être intégrés à l'infrastructure énergétique ou fonctionner de manière autonome dans les installations hors réseau.

Les cellules photovoltaïques sont un élément fondamental de la technologie photovoltaïque et jouent un rôle clé dans la production d'énergie renouvelable. Elles sont utilisées dans les centrales solaires, les systèmes d'alimentation de secours, les appareils portables, ainsi que dans des applications spécialisées telles que les satellites, les capteurs environnementaux ou les dispositifs d'alimentation IoT. Le développement de cette technologie est axé sur l'augmentation de l'efficacité, la réduction des coûts de fabrication et l'amélioration de la durabilité et de l'intégration dans l'environnement.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI