+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Générateur unipolaire - définition

Un Générateur Unipolaire, également connu sous le nom de générateur Faraday, est un type spécifique de générateur électrique qui produit une tension électrique grâce au mouvement direct d'un conducteur dans un champ magnétique constant , sans changer la polarité du flux magnétique par rapport à le conducteur. Contrairement aux générateurs traditionnels de courant alternatif (CA), où la tension est induite par un flux magnétique alternatif, dans un générateur unipolaire, l'induction électromotrice se produit par un mouvement de rotation dans un champ magnétique constant, générant un courant avec une direction constante.

La conception de base implique un conducteur (généralement sous la forme d'un disque ou d'un cylindre) tournant autour d'un axe dans un champ magnétique produit par des aimants permanents ou des électro-aimants. La ligne d'action de la force électromotrice est constante par rapport à la conception du générateur, ce qui élimine le besoin de collecteurs classiques , bien que des balais soient souvent utilisés pour collecter le courant du disque rotatif.

Les générateurs unipolaires se caractérisent par leur simplicité de conception et leur capacité à générer des courants très élevés à des tensions relativement faibles, ce qui les rend intéressants pour la recherche spécialisée et les applications expérimentales, par exemple dans les domaines de la physique des plasmas et des technologies à haut courant.

Bien que leur application pratique dans la production d'énergie conventionnelle soit limitée en raison des difficultés technologiques liées à la collecte efficace du courant et aux pertes mécaniques et thermiques élevées, les générateurs unipolaires ont joué un rôle important dans le développement de la théorie de l'électromagnétisme. Leurs expériences ont permis de mieux comprendre les principes fondamentaux de l'induction électromagnétique et constituent la base de la recherche sur les méthodes alternatives de production d'électricité. Dans la recherche théorique moderne, le générateur unipolaire est également analysé dans le contexte des systèmes à très haut rendement et des systèmes de conversion d'énergie sans contact.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI