+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Le germanium est un élément chimique de symbole Ge et de numéro atomique 32, classé comme semi-métal dans le tableau périodique. Dans des conditions normales, il se présente sous la forme d'un solide dur, gris-blanc, dont la structure cristalline est similaire à celle du diamant. C'est un semi-conducteur aux propriétés électriques intermédiaires, dont la valeur peut être modifiée par dopage, ce qui en fait un matériau important en électronique.
En raison de sa capacité à conduire l'électricité de manière contrôlée, le germanium a été utilisé dans la fabrication des premiers transistors, diodes et redresseurs . Ses propriétés semi-conductrices ont été particulièrement utilisées dans les premiers temps de l'électronique à semi-conducteurs, avant qu'il ne soit remplacé par le silicium, plus résistant à la chaleur et moins cher à traiter. Malgré cela, le germanium trouve encore des applications de niche, notamment dans la technologie des détecteurs de rayonnement, les circuits à haute fréquence, les fibres optiques et dans les structures semi-conductrices avancées telles que les hétérojonctions.
En optoélectronique, le germanium est apprécié pour sa grande sensibilité à l'infrarouge et sa capacité à absorber le rayonnement sur une large gamme spectrale. Ses propriétés mécaniques et chimiques, ainsi que sa capacité à former des alliages avec d'autres éléments, permettent de concevoir des matériaux aux propriétés physiques complexes. Il est présent naturellement dans la croûte terrestre en petites quantités, principalement en tant que mélange dans les minerais de zinc et de cuivre, et est extrait en tant que sous-produit de l'affinage de ces métaux.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.