+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Effet Hall (capteur à effet Hall) - définition

Un Hallotron, également connu sous le nom de détecteur de Hall, est un élément de détection semi-conducteur basé sur un phénomène physique appelé effet Hall, qui se produit lorsque des porteurs de charge électrique se déplaçant dans un conducteur ou un semi-conducteur sous l'influence de un champ électrique sont déviés par un champ magnétique externe . Cette déviation a pour effet de créer une tension transversale - la tension de Hall - mesurée perpendiculairement à la direction du courant et au vecteur d'induction magnétique.

Dans une structure à effet Hall, le courant qui circule génère une ligne de porteurs de charge qui sont déviés en présence d'un champ magnétique, créant une différence de potentiel entre les deux bords du capteur. L'ampleur de cette tension est proportionnelle à l'intensité du champ magnétique et à l'intensité du courant circulant, ce qui permet une mesure précise du champ magnétique sans contact mécanique avec l'objet.

Les capteurs à effet Hall sont largement utilisés dans la mécatronique, les systèmes d'automatisation, l'automobile, l'électronique grand public et les appareils de mesure. Ils sont utilisés, entre autres, pour la détection de la position angulaire, la mesure de la vitesse (par exemple dans les encodeurs magnétiques), la surveillance du courant et dans les interrupteurs sans contact. Grâce à leur résistance élevée aux vibrations, à l'usure et aux interférences mécaniques, les hallotrons sont utilisés partout où la fiabilité et la longévité sont une priorité.

Dans les circuits intégrés modernes, les hallotrons sont souvent intégrés à des circuits de conditionnement de signaux, des amplificateurs, des convertisseurs analogiques-numériques et des interfaces de communication, ce qui leur permet d'être directement intégrés dans les microcontrôleurs des systèmes embarqués.](/ca/fr/news/library-articles/page/69042/) Grâce à leur miniaturisation et à leur faible consommation d'énergie, les capteurs à effet Hall jouent également un rôle clé dans la technologie de l'Internet des objets (IoT) [et les appareils mobiles.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI