+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Klistron - définition

Le Klistron est un tube à micro-ondes appartenant à la classe des tubes électroniques , utilisé pour amplifier ou générer des signaux à très hautes fréquences, généralement dans la gamme des ondes centimétriques et décimétriques. Le principe de fonctionnement du klystron repose sur la modulation de la vitesse d'un faisceau d'électrons qui, à la suite d'interactions avec un réseau de résonateurs, conduit au regroupement des électrons en "paquets d'électrons" et à la conversion efficace de l'énergie cinétique de ce faisceau en énergie de champ électromagnétique à la fréquence souhaitée.

Les composants de base d'un klystron sont : une cathode qui émet des électrons, des électrodes qui forment le faisceau, un ou plusieurs résonateurs (également appelés chambres de modulation et de sortie), un espace de dérive et un collecteur. Les électrons accélérés par un champ électrique entrent dans le premier résonateur, où leur vitesse est modulée sous l'influence d'un champ RF alternatif. Dans l'espace de dérive, les électrons sont concentrés sous forme de salves, qui induisent un champ électromagnétique puissant lorsqu'elles atteignent le résonateur de sortie. Ce processus peut être amélioré en utilisant d'autres résonateurs intermédiaires.

Les klistrons existent en version mono-résonateur (oscillateurs) et multi-résonateurs (amplificateurs), ces derniers se caractérisant par un facteur d'amplification élevé et la capacité de fonctionner à des puissances de sortie élevées. Ces caractéristiques ont conduit à des applications dans les systèmes radar, les émetteurs de radar, de satellite et de télévision, ainsi que dans les accélérateurs de particules et les lignes de transmission à haute puissance.

L'efficacité d'un klystron dépend des paramètres du vide, de la géométrie des résonateurs, de la qualité du système de focalisation du faisceau et de l'accord précis de la fréquence de résonance. Malgré le développement de la technologie des semi-conducteurs, les klystrons restent indispensables pour les applications nécessitant une puissance élevée et une grande stabilité du signal dans la bande des micro-ondes.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI