+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
La luminescence est le phénomène d'émission de rayonnement lumineux par une substance sous l'influence de l'absorption d'énergie, ce processus n'étant pas dû à la température élevée du corps comme dans le cas de l'incandescence. Contrairement au rayonnement thermique, la luminescence est due à des transitions d'électrons d'états excités à des états d'énergie inférieure, au cours desquelles l'énergie est libérée sous la forme de photons .
Ce phénomène peut être induit par différents mécanismes d'excitation, tels que l'absorption du rayonnement électromagnétique, les réactions chimiques, l'action d'un champ électrique, les phénomènes biologiques ou le bombardement de particules. Selon la source d'excitation, on distingue différents types de luminescence : la fluorescence, la phosphorescence, l'électroluminescence ou la bioluminescence. Chacun de ces processus se caractérise par une durée d'émission et un mécanisme de retour à l'état fondamental différents.
Dans les applications techniques, la luminescence est utilisée dans la technologie d'affichage, les capteurs optoélectroniques, les sources lumineuses, les diagnostics médicaux et les matériaux de marquage, entre autres. En physique des solides et en chimie quantique, le phénomène permet d'analyser la structure électronique des molécules et les propriétés des matériaux semi-conducteurs. La luminescence est également à la base des diodes électroluminescentes (DEL), des lasers à semi-conducteurs et des phosphores utilisés dans les lampes et les écrans.
Les caractéristiques de la luminescence, telles que la longueur d'onde de la lumière émise, l'intensité, le rendement quantique et la durée d'émission, dépendent des propriétés physico-chimiques du matériau et des conditions environnementales. L'étude de ces paramètres permet d'adapter les matériaux luminescents à des applications technologiques et scientifiques spécifiques.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.