+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Magnétron - définition

Le Magnétron est un tube électronique à haute tension générant des micro-ondes, dont le fonctionnement est basé sur le mouvement des électrons dans un champ électrique et magnétique, dans une structure résonante fermée. Il s'agit d'un dispositif oscillant capable de convertir l'énergie électrique en rayonnement électromagnétique à des fréquences de l'ordre du gigahertz, utilisé principalement dans la technologie radar, les télécommunications à micro-ondes et les fours à micro-ondes.

La conception de base du magnétron consiste en une cathode cylindrique , située dans la partie centrale de l'appareil, et une anode qui l'entoure, sous la forme d'un anneau contenant des cavités de résonance. L'espace entre les électrodes est sous vide et l'ensemble est placé dans un champ magnétique perpendiculaire au plan de déplacement des électrons. Les électrons émis par la cathode sous l'influence du champ magnétique se déplacent le long de trajectoires courbes et interagissent avec les cavités résonantes de l'anode, ce qui entraîne l'excitation d'oscillations électromagnétiques.

Les ondes électromagnétiques excitées sont collectées dans l'une des cavités et émises via un guide d'ondes. La fréquence du signal généré dépend de la géométrie du résonateur et de la tension d'alimentation. Les magnétrons fonctionnent en mode autogénéré, ce qui signifie qu'ils entretiennent eux-mêmes les oscillations sans avoir besoin d'un signal d'excitation externe. Bien qu'ils n'offrent pas un contrôle précis de la fréquence comme d'autres générateurs de micro-ondes, ils se distinguent par leur puissance élevée et leur simplicité de conception.

Dans les applications techniques, les magnétrons sont utilisés, entre autres, dans les systèmes radar pour émettre des impulsions courtes de grande puissance, dans les équipements industriels pour le séchage et le traitement des matériaux, et dans les ménages comme source d'énergie micro-ondes dans les cuisinières. Les modèles modernes peuvent être modifiés pour stabiliser le fonctionnement, améliorer l'efficacité et s'intégrer aux systèmes de contrôle modernes.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI