+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

一般規定

法人のお客様と機関 »

サプライヤー/ TME:Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. 登録されたウッチ事務所住所、Ustronna 41 street、93-350 Łódź、Łódź – Śródmieście市地方裁判所、国家裁判所登録簿第20課、KRS番号:0000165815、資本金PLN 3,300,000.00、納税識別番号(NIP):729-010-89-94、統計番号(REGON):4731171710

1.a.本契約条件に含まれるすべての条項は、お客様とTransfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.の間のすべての契約に適用されます。 (TME)。承認された顧客の従業員およびTMEによって署名された個々の書面による取り決めに基づいて変更することができます。 TMEの利用規約は、ウェブサイトwww.tme.euの「„Terms of Cooperation”」タブに掲載されています。

1.b. TMEとの契約の当事者は、大人の通常の人または法的人格を持たない法人または組織単位であることができ、別個の条項により法的人格が付与されます。以下、これを顧客といいます。

1.c. TMEの条項とは異なる、顧客の会社で実施されている契約実現化規定は、TMEによって受理されません。追加または異なる顧客の取引条項は、Transfer Multisort Elektronik Sp z o.o.に書面によって明示的に受け入れられた場合にのみ、TMEに拘束力を持ちます。

1.d.顧客がTMEとの一定の取引関係に留まる場合、TME顧客として登録するとき、または最初の注文時にTMEの協力条項を受け入れることは、後続のすべての契約に関して受諾とみなされるその処理の規定を規定してTMEで作成されています。貿易協力の中でTMEが行った協力条項が変更された場合、これらの変更された条項を最初に注文することは、その後のすべての合意の受諾とみなされる。

1.e.協力規約のどこにでもカタログが記載されている場合は、印刷物、CD / DVD、ポータブルディスク、ウェブページ、広告およびプレス情報、チラシ、および当社の貿易情報。

1.f.結合条項はポーランド語版です。他の言語バージョンは情報提供のみを目的としています。

1.g. 注文者は、製品メーカーが製品の使用目的に関して別段の表明をしていない限り、TMEが販売する商品は、故障が人の健康または生命を脅かす事態、または財産に悲惨な損害をもたらす可能性のある用途のために設計され、専用化されたものではないこと、特に、医療用途、生命を救い、維持する用途、または原子力用途のために設計されたものではないこと、また、いわゆるスーパーコンピューターの設計、製造、またはその他の用途に使用されることを意図したものではないことを、消費者が認識していることを認めます。