+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
シンボルがシステムに認識されている商品をすばやく入力したい場合に便利なソリューションです。商品シンボルと金額は、ラインの後に連続して入力してください。入力したリストを受け入れるには、「アップロード」を押します。
シンボルプロンプトのメカニズムは、「行ごとに」オプションで起動されています。 TMEシンボル、顧客のシンボル、または製造者のマーキングのいずれを入力する場合でも、入力されたテキストに対応する製品のリストを表示することにより、適切な製品の検索が容易になります。
製品のリストに入ると、画面に要約が表示され、入力された行の正しさを検証することができます。
誤って行を入力すると、エラーの種類を示すメッセージが表示されます。間違った行を訂正し、修正された行の最後にある「実行」またはディスケットアイコンを押して変更を受け入れる必要があります。