+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
このオプションを使用すると、特定のオファーで同時にまたはすべての製品を注文することができます。
クーポンから発注する場合は、ドロップダウンリストから番号を選択し、Quick Buyに追加する製品を選択し、「アップロード」ボタンをクリックして確認します。
オファーから製品をインポートすると、インポートされた行の正しさを確認できる要約が画面に表示されます。
誤って行を入力すると、エラーの種類を示すメッセージが表示されます。 間違った行を訂正し、修正された行の最後にある「実行」またはディスケットアイコンを押して変更を受け入れる必要があります。
注意!
ラインがオファーから派生している場合は、金額または商品シンボルを編集することはできません。